This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC410EVM:Discovery 4100 未连接问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR70EVM, DLPLCRC410EVM, DLPC410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1550668/dlplcrc410evm-discovery-4100-is-not-connected-problem

器件型号:DLPLCRC410EVM
主题中讨论的其他器件:DLPLCR70EVMDLPC410、DLPR410B

工具/软件:

大家好、我正在使用 DLPLCRC410EVM + DLPLCR70EVM 设置并尝试通过显示图案 D4100 Explorer GUI 、但我一直收到以下错误消息:

“未连接 Discovery 4100 “

以下是我已经确认的内容:

  • USB 驱动程序 “Device Manager(设备管理器)“→“Universal Serial Bus Controllers(通用串行总线控制器)“下正确显示“TI D4100 Explorer“。

  • 注意事项 :控制器板上的 D16 和 D17 指示灯是 绿色

  • SW1 DIP 开关 :交换机 1 设置为 亮起 (USB 已启用)。

  • DDC41.ocx :成功通过注册regsvr32、并放置在中SysWOW64 & System & the directory where DDC4100.exe(GUI) is

  • GUI :以管理员身份运行。


当我尝试在 GUI 中按下“run"或“或“test pattern“按钮时、会一直显示“Discovery 4100 not connected“消息。

请给我帮助。



谢谢您、

Suhyun。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhyun、

    这很奇怪、因为 GUI 窗口显示连接了 0.7 XGA。  这意味着、DLPC410 检测到 DMD 后、它会从控制器板读取该信息。  

    这是新的 DLPLCRC410EVM 控制器板吗?  请发送控制器板顶部(与 FPGA 连接的一侧)的图片。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是连接时的电路板! 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhyun、

    感谢您发送编修。  这是具有 XCF16 PROM 芯片的电路板版本。  它应该可以正常工作  

    您可以尝试运行“Help/About"并“并报告它显示的版本吗?

    我的没有显示电路板信息、因为我没有插入 EVM。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我也没有展示任何东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ChatGPT 告诉我我我的 FPGA 为空、因此建议执行以下步骤。 您认为这是一个很好的解决方案吗? 我不熟悉这种 H/W 设置、因此我不是很擅长此操作。 您还能给我一些建议吗?

    • 准备 Xilinx JTAG 电缆

    • 推荐:Xilinx 平台电缆 USB II

    • 从 TI 获取电路板的 bit/mcs 文件

    • 启动 Xilinx Impact

    • 通过 JTAG 连接到 FPGA

    • 将位文件直接加载到 FPGA 中进行测试

    • 将 MCS 文件编程到闪存以实现自动引导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhyun、  

    让我与 Fizix 合作 、提供正确的 位/MCS 文件、以便您可以使用适当的固件对 FPGA 进行编程。  

    收到 BIT/MCS 文件后、需要使用  Xilinx Impact 工具将固件编程并加载到 FPGA 中。

    此致、  

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhyun、

    由于某种原因、您的上一次回复未显示在我的仪表板上。

    现在可以使用合适的售后市场电缆。

    您列出的步骤是正确的。  您将需要下载支持 XCF16 ProMS(14.1 版应该起作用)的 Xilinx Labtools (Impact) 版本。  您是否可以使用 PROM 文件访问 MySecure 区域。  具体来说、是 apps_FPGA v2 编程文件吗?  

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很困惑。 是否通常有空 FPGA、是否需要该流程或所有购买该 FPGA 的用户?
    此外、是否有执行这些步骤的指南(ChatGPT 已回复的列表)? 如果有准则、我将不胜感激。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suhyun、

    这是非常不寻常的,它来空。  我还注意到 LX50 (APPS_FPGA) 上的 PROM 上面有一个贴纸。

    标签上的数字是什么?  在您的图片中、它是两个 FPGA 下面的一个。  它看起来与 LX30(控制器 FPGA)的相同。

    如果它实际上是相同的,它会尝试将 LX50 配置为控制器,这将不起作用,并将其行为类似于空。

    PROM 应预加载 v1 或 v2 应用代码。  您从哪里获得此电路板?

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个贴纸各显示:( 1) DLPR410B YVA 22/24 (2) DLPR410A YVA 22/24
    我是从韩国 Mouser 购买的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该首先尝试执行我在这里写下的步骤。 :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板上的 PROM 是边界扫描中显示的 XCF16 PROM。  APPS_FPGA 不应具有 DLPR410、但您可以覆盖它。

    请对其进行编程、而不要尝试配置 SPI PROM。