This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC6540:DLP471TPEVM 启动界面图像

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPC6540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1531452/dlpc6540-dlp471tpevm-splash-images

器件型号:DLPC6540


工具/软件:

您好、

是否可以将 DLP471TPEVM 中的启动界面图像更改为用户所需的图像?

它不在 下面的 DLP EVM GUI 程序菜单中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    DLP471TPEVM 的当前 GUI 不支持自定义要添加到固件的启动界面图像。 您能否告知我们您要使用自己的启动界面图像的应用程序?  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori、

    我们的系统是一个光束投影仪。
    我们使用 HDMI 转 Vx1 转换器 (IT6807) 向 DLPC6540 发送 Vx1 信号。
    我们使用 Android TV Box 通过 HDMI 源,但 HDMI 信号输入延迟时启动。
    因此、当没有信号时、我想更改启动界面图像以自定义图像。

    此致、

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    您使用的固件版本是什么? 您能否分享您要添加的启动界面图像文件和分辨率信息?

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori、

    固件版本如下

    如果您共享初始屏幕图像、是否可以更改它?   请告诉我如何分享。 电子邮件等
    此外、图像大小是否有限制?
    我正在考虑使图像尺寸为 3840x2160 或 1920x1080。
    如果由于存储空间而存在大小限制、请告诉我。
    此外、是否有方法可以显示黑屏(空白)、而不仅仅是在视频中输出启动界面图像而不是无信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    您可以显示 4K 和 1080p 图像。 要显示黑屏、可以使用黑色幕布颜色。  

    如果您仍需要显示自定义闪屏图像、我已向您发送朋友的请求、您可以在私人消息中向我发送您的闪屏图像。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lori

    首先,请告诉我如何使用黑色幕布颜色时, 在 视频中没有信号

    此致、

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    您可以选择使用幕布颜色(黑色)命令来显示黑屏或显示黑色启动界面图像或黑色 TPG。 这取决于您要使用的模式、您可以参阅 DLPC6540 编程人员指南以检查命令的使用情况。 如果您说在视频中没有信号时显示黑屏、通常在切换显示源时响应时间较短。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori、

    我了解如何更改幕布颜色。
    我有一个问题。
    在测试 DLP471TPEVM 时、如果没有输入信号、会首先更改为启动界面图像。 即使将显示模式更改为幕布、
    首先输出启动界面图像、然后输出幕布颜色。
    没有输入信号时、是否有方法可以立即输出幕布颜色?

    此致、
    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    您是否意味着 DLP471TPEVM 启动时会使用启动界面图像作为默认值、并希望将启动图像更改为幕布颜色?  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori、

    不、我想要的是:


    DLP471TPEVM 默认使用启动界面映像引导、并希望将其更改为自定义映像。
    DLP471TPEVM 默认使用幕布模式引导。 (幕布设为黑色)  

    因此、我想根据情况将其更改为启动界面或幕布引导模式。

    如果我要将启动界面图像更改为自定义图像、可以向我发送该图像、我可以为您进行更改吗?

    如果可能、您可以帮助我更改、而无需我自己完成工作吗?

    此致、
    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    请将自定义图像发送给我、并通过私人消息讨论更多详细信息。  

    谢谢、

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori、

    首先、我想在无信号时以黑色显示。

    请支持将启动界面图像更改为黑色。


    此致、
    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    我可以帮助在启动 EVM 时创建一个具有黑色启动界面图像的闪存图像文件。 由于带宽限制、我需要两周的时间。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori、

    感谢你的 帮助。

    您能再帮我一件事吗?

    我通过私人消息向您发送了自定义图像、以更改启动界面图像。

    请检查私人消息。


    此致、
    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    谢谢您让我知道。 我会在列表中包含启动界面图像。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori、

    我想知道在启动 EVM 和时创建具有黑色启动界面图像的图像文件的进度

    创建自定义启动界面图像。

    此致、
    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori、

    这是一段时间,因为你说你会回复。
    我想知道在启动 EVM 时创建具有黑色启动界面图像的图像文件的进度
     启动界面图像来创建定制启动界面图像。

    此致、
    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    我很抱歉延迟、请在私人消息中查看我的消息。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori、

    由于您似乎很忙、我使用了“DLP Composer Tool“来更改 Default Startup Display 设置

    至纯色域-“黑色“、如下所示。

    但是、当我重新启动时、显示屏始终显示为蓝色。 如何应用黑色?

    此致、
    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    我们能否保留讨论内容并将屏幕截图保留为私人信息?

    此致、

    Lori