Other Parts Discussed in Thread: DLPC4430EVM, DLP650LE, DLP650LEEVM
Thread 中讨论的其他器件: DLP650LE、 DLP650LEEVM
工具/软件:
您好、
我将 DLPC4430EVM 评估模块与 DLP650LE 和 IT6802E 前端板配合使用。 我将 PC 通过 USB 连接到 DLPC4430EVM、并通过 HDMI 连接到 IT6802E。 我已经完成了 DLPC4430EVM 用户指南 2.2.3 中的编程过程、可以显示启动界面/测试模式等
我希望通过 HDMI 显示自定义图像(连接到前端电路板)。 我的主要问题是我的 PC 无法识别 HDMI 连接。 问题包括:
1.是否可以通过连接到 DLPC4430EVM 和 DLP650LEEVM 的 IT6802E 前端板显示自定义图像?
2.如果是,如何让我的电脑识别 HDMI 连接?
3. DLPC44XX GUI 上有哪些与前端器件/自定义映像相关的特性?
请查找所附的设置照片。
此致、
James。