This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC4430EVM:使用 IT6802E 前端板时、PC 无法识别 HDMI 连接

Guru**** 2619115 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPC4430EVM, DLP650LE, DLP650LEEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1546762/dlpc4430evm-pc-unable-to-recognise-hdmi-connection-when-using-it6802e-front-end-board

器件型号:DLPC4430EVM
Thread 中讨论的其他器件: DLP650LEDLP650LEEVM

工具/软件:

您好、

我将 DLPC4430EVM 评估模块与 DLP650LE 和 IT6802E 前端板配合使用。 我将 PC 通过 USB 连接到 DLPC4430EVM、并通过 HDMI 连接到 IT6802E。 我已经完成了 DLPC4430EVM 用户指南 2.2.3 中的编程过程、可以显示启动界面/测试模式等

我希望通过 HDMI 显示自定义图像(连接到前端电路板)。 我的主要问题是我的 PC 无法识别 HDMI 连接。 问题包括:

1.是否可以通过连接到 DLPC4430EVM 和 DLP650LEEVM 的 IT6802E 前端板显示自定义图像?

2.如果是,如何让我的电脑识别 HDMI 连接?

3. DLPC44XX GUI 上有哪些与前端器件/自定义映像相关的特性?

请查找所附的设置照片。

此致、

James。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、  

    欢迎来到 E2E 论坛、感谢您关注 DLPRegistered技术。

    您可以使用 HDMI 显示外部源。  

    请尝试以下项目、看看是否适合您:

    1.将前端 IT6802 电路板从 J2 更改为 J1 连接器

    2.您的计算机图形是否具有可完成的驱动程序更新?

    3.另外,请检查计算机中的显示设置,并将其设置为多个显示器。  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lori、

    我已经完成了这三项操作、我的计算机仍然无法识别 HDMI 连接。

    此致、
    James。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James、

    我想检查您是否提到启动界面和测试图形模式工作正常? 只有前端板的外部源不起作用。  

    您可能需要按照 SW 下载文件夹中的 EDID 编程指南对 EDID 文件重新编程。 这将需要一个已停产的 Devasys USB-12CIO 板、您是否有 Devasys 板?  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lori、

    您是对的。 我可以使用 DLPC44XX GUI 显示启动界面和测试模式。 带有前端板的外部 HDMI 源无法正常工作。 我注意到、如果前端板未连接到  DLPC4430EVM 评估模块、但位于该点旁边、则不能显示任何图案。

    我已经阅读了 EDID 编程指南。 我没有 Devasys 电路板。 是否确实需要购买 Devasys USB-I2CIO 电路板? 即、是否无法使用 DLPC4430EVM 评估模块对前端板进行编程?

    是否可以以其他方式在 DMD 上显示自定义图像?

    此致、
    James。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    前端电路板的 EDID 可能存在问题。 目前我们使用 Devasys 电路板进行编程的方法、但是 Devasys 已停产。 如果您没有 Devasys 板、则需要向我们发送您的板、我们可以使用正确的二进制文件帮助对 EDID 进行编程。  

    我已向您发送友谊请求、请接受、我们可以讨论有关发货的更多详细信息。  

    此致、

    Lori