Thread 中讨论的其他器件: DLPLCR65EVM、 DLPC900
工具/软件:
我正在写信申请获得有关 DLPLCRC900EVM 问题的支持。 日本的 TI 支持团队建议我在此处发布我的疑问。
以下是自收到 EVM 以来发生的事件的详细说明:
1.初始设置和第一个问题
当我首次将 DLPLCRC900EVM 与 DLPLCR65EVM 连接、然后将电源和 USB 电缆连接到 PC 时、系统似乎已正确初始化。 板上的 LED 指示灯显示预期状态:两个指示灯稳定亮起、一个指示灯闪烁。 DMD 也会在连接后做出反应并显示初始图形。
不过、我立即遇到了控制软件 (DLP LightCrafter Display GUI) 的问题。 尽管 GUI 显示连接成功(“Connected")“)、但我无法控制 DMD。 任何更改模式或设置的尝试都会使其立即恢复为默认状态。
2.系统无响应
当我试图找到一个解决方案, DMD 显示屏冻结在一个特定的,固定的图案。 发生这种情况后、当我给系统上电时、它不再显示初始模式变化。 软件控制问题仍然存在、因此我无法向 DMD 发送任何命令、包括复位命令。
有关硬件复位过程、我已查阅用户手册和在线资源、但我无法找到解决此无响应状态的方法。
当前状态摘要:
-
LED:连接所有电缆后、板 LED 指示灯正常亮起(两个 LED 稳定亮起,一个闪烁)。
-
Software Connection:GUI 会继续报告器件已成功连接。
-
DMD:DMD 完全无响应、并在固定模式上冻结。 它不再显示初始启动显示。
-
软件控制:在 GUI 中尝试进行的任何操作都会立即恢复为默认设置。 似乎没有信号成功发送到 DMD。
我的问题:
请提供以下方面的指导:
-
如何将 DMD 从冻结状态恢复? 是否有强制复位程序?
-
为了使软件正常工作并控制 DMD、我可以采取哪些故障排除步骤?
所需测试:
系统运行后、我想通过执行以下基本测试来验证硬件的状况:
-
通过 USB 连接在 DMD 上显示一些简单的图形。
-
通过 HDMI 连接在视频模式下在 DMD 上显示图案。
这是一个对时间敏感的项目、因此我们非常希望能够迅速解决该问题。
感谢您的时间和帮助。 我期待您的答复。
此致、
【武田】