This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC900EVM:DMD 冻结且 GUI 无响应

Guru**** 2528350 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPLCRC900EVM, DLPLCR65EVM, DLPC900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1550369/dlplcrc900evm-dmd-frozen-and-gui-unresponsive

器件型号:DLPLCRC900EVM
Thread 中讨论的其他器件: DLPLCR65EVMDLPC900

工具/软件:

我正在写信申请获得有关 DLPLCRC900EVM 问题的支持。 日本的 TI 支持团队建议我在此处发布我的疑问。

以下是自收到 EVM 以来发生的事件的详细说明:

1.初始设置和第一个问题

当我首次将 DLPLCRC900EVM 与 DLPLCR65EVM 连接、然后将电源和 USB 电缆连接到 PC 时、系统似乎已正确初始化。 板上的 LED 指示灯显示预期状态:两个指示灯稳定亮起、一个指示灯闪烁。 DMD 也会在连接后做出反应并显示初始图形。

不过、我立即遇到了控制软件 (DLP LightCrafter Display GUI) 的问题。 尽管 GUI 显示连接成功(“Connected")“)、但我无法控制 DMD。 任何更改模式或设置的尝试都会使其立即恢复为默认状态。

2.系统无响应

当我试图找到一个解决方案, DMD 显示屏冻结在一个特定的,固定的图案。 发生这种情况后、当我给系统上电时、它不再显示初始模式变化。 软件控制问题仍然存在、因此我无法向 DMD 发送任何命令、包括复位命令。

有关硬件复位过程、我已查阅用户手册和在线资源、但我无法找到解决此无响应状态的方法。

当前状态摘要:

  • LED:连接所有电缆后、板 LED 指示灯正常亮起(两个 LED 稳定亮起,一个闪烁)。

  • Software Connection:GUI 会继续报告器件已成功连接。

  • DMD:DMD 完全无响应、并在固定模式上冻结。 它不再显示初始启动显示。

  • 软件控制:在 GUI 中尝试进行的任何操作都会立即恢复为默认设置。 似乎没有信号成功发送到 DMD。

我的问题:

请提供以下方面的指导:

  1. 如何将 DMD 从冻结状态恢复? 是否有强制复位程序?

  2. 为了使软件正常工作并控制 DMD、我可以采取哪些故障排除步骤?

所需测试:

系统运行后、我想通过执行以下基本测试来验证硬件的状况:

  • 通过 USB 连接在 DMD 上显示一些简单的图形。

  • 通过 HDMI 连接在视频模式下在 DMD 上显示图案。

这是一个对时间敏感的项目、因此我们非常希望能够迅速解决该问题。

感谢您的时间和帮助。 我期待您的答复。

此致、

【武田】

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeda-San、

    请告诉我您所使用的 DLPC900 GUI 版本?  您能在连接后截取 GUI 页面的屏幕截图吗?  此屏幕截图很重要。

    您正在使用什么操作系统?

    另请尝试使用其他 USB 电缆。  如果您不连接 USB 电缆、它是否显示模式?

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、Fizix-san。

    1) 我尝试使用不同的 USB 电缆,但情况没有改变。

    即使我没有连接 USB 电缆或电源线、DMD 显示屏也会显示相同的图案。

    2) Windows 操作系统:

    版本:Windows 11 家庭版

    版本:24H2

    操作系统版本:26100.4770

    3) 我附加了一个 GUI 屏幕截图。

    我想在连接电路板时截屏、但出现了新问题。

    连接电源线时、两个指示灯稳定亮起、但应该闪烁的 LED D6 未亮起。 因此、软件不再识别该板。

    我很高兴得到你们方面关于如何解决这些问题的任何意见。 我提前感谢您的帮助!

    武田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Takeda-San、

    请从控制器板上旋下柔性电缆、然后重新为系统供电。  查看是否显示已连接。  请尽快告诉我。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Fízix

    我很抱歉耽误答复。

    我单独为控制器板通电、但没有变化。

    只有两个灯 亮起、GUI 显示已断开连接。

    武田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Shunsuke-san、

    这听起来引导加载程序已经以某种方式损坏。  您将需要按照用户指南中的说明对其进行重新编程。

    请参阅部分  6.11 JTAG 闪存编程   https://www.ti.com/lit/ug/dlpu101d/dlpu101d.pdf。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Fizix-san、

    我尝试了使用 BOOTHold 跳线 (J11) 的方法(在“用户指南 DLPRegisteredLightCrafterTm 单 DLPC900 评估模块“中、请参阅第 6.11 节“注释“) 。

    但是、在测试时、PC 没有在 GUI 上显示 DLP 已连接。
    基本上:  
    ・当控制器连接到电源时、与电路板电源电路相关的两个指示灯 稳定亮起、但应该闪烁的 LED D6 未亮起。 此外, DLP 芯片变得非常热,它让我感到担忧,我应该担心它吗? 这是否解释了其他任何原因?
    ・PC 无法识别 DMD 和控制器。 (显示为已断开连接)

    如果没有其他解决方案、我想我必须尝试 JTAG 闪存编程方法。 尽管如此,我现在还没有这款芯片,因此它会带来成本和时间(因为芯片目前没有库存)。
    因此、我想确保这是解决我的问题的解决方案、因为我的项目不能等待很长的时间并报告。

    此致、

    武田顺介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Takeda-San、

    如果使用的引导程序跳线未显示为已连接、则需要采用 JTAG 方法。  无法知道这是否可以肯定地解决问题。  我担心您表明 DMD 会变得非常热。  这就是我断开 DMD 板连接的原因、但您表明在断开 DMD 板连接的情况下、该板不会显示为已连接。  

    您是否关闭了 GUI、然后在没有 DMD 板的情况下单独启动控制器板、然后启动 GUI?

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,再次 Fizix-san  

    是的、我 关闭了 GUI、然后在没有 DMD 板的情况下单独启动控制器板、然后启动 GUI

    但是、这与 DMD 板的反应相同。

    此致、

    武田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takeda-San、

    我正在向您发送一个朋友邀请。  我们可能需要设置电话会议。

    此外、您还可以打开设备管理器、然后将 USB 插入电路板(首先开始运行)。  它是否显示在设备管理器中?

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fizix-san、

    感谢您的支持!

    请发送给我、我想设置会议。

    8 月 19 日到 21 日、我有时间从晚上 7 点到晚上 10 点(日本时间)。 或者在 23 日到 24 日,我可以做任何时间。

    什么时间和日期对您来说很方便?

    我检查了“设备管理器“、但没有显示任何更改。

    武田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeda-San、

    请接受我发送给您的朋友邀请、以便我们可以离线设置。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fizix-san、

    很抱歉、我找不到如何接受邀请。

     您能告诉我如何接受它并将会议设置为脱机。

    武田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takeda-San、

    我会联系到与您的登录关联的电子邮件。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fizix-san、

    我没有收到。

    连接到我的登录名的邮件地址是  

    taketakegood@keio.jp 

    请务必向我发送邀请。

    武田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takeda-San、

    请立即查看您的电子邮件。  我第一次在您的电子邮件地址中看到错误的字符。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takeda-San、

    由于我们已将此主题发送到电子邮件、因此我目前正在关闭此主题。  如果需要、您可以重新打开它。

    菲齐克斯