Other Parts Discussed in Thread: DLPC7540
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLPC7540工具/软件:
您好~
如何在 ITE6807+DLPC7540 平台上强制 ITE6807 的颜色范围寄存器设置为“完整范围“、以适应前端 HDMI 信号。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
ITE6807 通过 AVI InfoFrame 控制颜色范围。 关键寄存器:
0x0B (AVI InfoFrame DB2):设置为 0x010x0A (AVI InfoFrame DB1):设置为 0x02I want to know how to config these registers through DLPC7540 project.
您好、Jing、
您能给我指一下您所指的寄存器表吗? 这是否摘自 ITE6807 数据表、我可以在网上自动找到 IT6807 数据表。
如果这是来自前端、则控制器 DLPC7540 无法设置这些寄存器。
您还可以参考 DLPC7540 软件编程人员指南。
此致、
Lori