This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC7540:如何更改 ite6807 的寄存器值

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPC7540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1554417/dlpc7540-how-to-change-the-register-value-of-ite6807

器件型号:DLPC7540


工具/软件:

您好~

如何在 ITE6807+DLPC7540 平台上强制 ITE6807 的颜色范围寄存器设置为“完整范围“、以适应前端 HDMI 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    您能否说明一下“颜色范围寄存器到全范围“? 您在哪里引用它?  

    此致、

    Lori  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ITE6807 通过 AVI InfoFrame 控制颜色范围。 关键寄存器:

    设置完整范围 (0-255):寄存器 0x0B (AVI InfoFrame DB2):设置为  0x01

    将颜色空间设置为 RGB:寄存器 0x0A (AVI InfoFrame DB1):设置为  0x02

    I want to know how to config these registers through DLPC7540 project.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jing、

    您能给我指一下您所指的寄存器表吗? 这是否摘自 ITE6807 数据表、我可以在网上自动找到 IT6807 数据表。  

    如果这是来自前端、则控制器 DLPC7540 无法设置这些寄存器。  

    您还可以参考 DLPC7540 软件编程人员指南

    此致、

    Lori