Other Parts Discussed in Thread: DLPC900, DLP500YX, DLPLCRC900EVM, DLP5500
Thread 中讨论的其他器件:DLPC900、 DLP500YX、 DLP5500
工具/软件:
您好:
使用 DLPLCRC900EVM 及其提供的软件、可以实现什么二进制图形速率? 我看到 DLPC900 支持 16129Hz(DLP500YX、1 位预存储图形模式)、但不确定提供的固件和软件是否也支持该速率? 预存储图形模式和动态图形模式的二进制图形速率是多少?
此外、在软件中、您可以指定 DMD 上的显示和黑暗时间、请确认是否出现这种情况。
谢谢、
- Nathan