This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC900EVM:图形模式

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPC900, DLP500YX, DLPLCRC900EVM, DLP5500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1555237/dlplcrc900evm-pattern-mode

器件型号:DLPLCRC900EVM
Thread 中讨论的其他器件:DLPC900DLP500YXDLP5500

工具/软件:

您好:

使用 DLPLCRC900EVM 及其提供的软件、可以实现什么二进制图形速率? 我看到 DLPC900 支持 16129Hz(DLP500YX、1 位预存储图形模式)、但不确定提供的固件和软件是否也支持该速率?  预存储图形模式和动态图形模式的二进制图形速率是多少?

此外、在软件中、您可以指定 DMD 上的显示和黑暗时间、请确认是否出现这种情况。

谢谢、

- Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    控制器数据表中包含这些值。  这些值是在 Pre-Stored Pattern Mode 和 Pattern On-The-Fly Mode(使用当前固件 (6.3) 和 GUI (5.3)) 下可以支持的值。

    但是、一次可加载到控制器存储器中的模式数量存在限制。  DLPC900 数据表中也提供了这些值。

    对于大多数 DMD、该数量为 400 个二进制图形(50 个 8 位图形)。  DLP5500 可以在控制器 DRAM 中存储 1024 个图形。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fizix:

    感谢您的及时答复。 在 DLPC900 用于先进光控制的数字控制器数据表(修订版 H)(第 48 页)中、我可以看到 表 6-4。 任何图形模式下的最短图形时间。 这是您所指的吗? 我没有看到任何列出 FW 和 GUI 的价格的内容、但可能我错过了。 DRAM 的信息、

    谢谢、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    这主要由硬件控制。  没有真正显著的差异。  因此、我编写的 Rev H 考虑了 FW 6.x 和 GUI 5.x。

    现在在 FW 6.1 和 6.3 中添加了对某些 DMD 的支持。

    最大图形速率(预存储和动态)可根据该表进行计算。  1/MIN_TIME = RATE。

    菲齐克斯