This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010EVM-LC:帧速率

Guru**** 2619105 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP3010LC, DLP3010EVM-LC, DLPC3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1555233/dlp3010evm-lc-frame-rate

器件型号:DLP3010EVM-LC
线程中讨论的其他器件:DLP3010LCDLPC3478

工具/软件:

您好:

 我正在寻找一个合适的 DMD 评估模块、我需要能够在指定的毫秒内显示和显示图像、然后交换到序列中的下一个图像并重复。 我看到 DMD DLP3010LC 支持: 图形速率、二进制 (max)(Hz) 2487、但在相应的数据表中找不到这一点。 此外、该控制器还支持:  图形速率、二进制 (max)(Hz) 2487、但列出了高达 120Hz 的最大输入帧速率。 我很难理解这些规格之间的差异。

简而言之、评估模块 DLP3010EVM-LC 是否支持使用提供的固件和软件以 1kHz 的速率在 DMD 上显示二进制图像? 评估模块是否有最短显示时间/最暗时间? 我只关心 DMD 显示屏,而不是任何 LED 照明方面。

谢谢、

Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nathan、

    它在控制器数据表 (DLPC3478) 中列为每秒 2500 个二进制图形(从 2487 略微向上舍入)

    其工作原理如下:120Hz 是 24 位 RGB 帧速率、可用于生成 3 个灰度帧(因此,数据表显示了 360Hz 8 位图形和 2500Hz-1 位图形。  有一些开销、因此无法完全达到 2880Hz 的二进制图形。

    它的做法是将 24 位 RGB 重新解释为单个二进制图形。  请参阅部分  7.3.1.3 并行接口 数据表的第 28 页上。

    您应该能够达到大约 1kHz 的二进制频率。

    菲齐克斯