This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA200:使用 DLPC410 和 DLPA200 的定制 DMD 板上的 VOFFSET 问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPLCRC410EVM, DLPC410, DLPA200, DLP7000UV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1548771/dlpa200-voffset-issue-on-custom-dmd-board-using-dlpc410-and-dlpa200

部件号:DLPA200
主题中讨论的其他器件: DLP7000UV、DLPC410、DLPLCRC410EVM

工具/软件:

尊敬的 Texas Instruments 支持:

是一名使用 DLP 技术开发光学设备的工程师。

多年来、我开发了许多 DMD 控制板。 但是、使用新设计的 DMD 控制板、我面临一个严重问题:DMD 根本无法运行。 非常感谢您的协助。

虽然 Texas Instruments 已在日本获得授权分销商、但我无法从他们那里获得适当的支持。 因此、我直接与你联系。

下面、我提供了 DMD 周围电路的方框图、以及 DLPA200 输出电压的波形捕获。

我正在尝试操作 DLP7000UV。 故障的疑似原因是 DLPA200 的 VOFFSET 输出未达到指定值 7.5V。 其他电压、例如 VRESET 和 VBIAS、看起来在预期范围内。

我已经使用从 MySecureSoftware 站点下载的 ddc4100_32Mib.mcs 文件对 DLPC410 进行编程。 根据 LED0 和 LED1 的状态、DLPC410 配置是否成功完成。

DLPA200 和 DLPC410 的周围电路与官方评估 (EVM) 电路板原理图相同。

尽管如此、VOFFSET 电压仍不会达到预期电平。 您能告诉我此问题的任何可能原因吗?

如果需要任何其他信息、请告知我。
我会及时提供。

我衷心感谢您的支持和帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kazuhiko-San

    观察 VOFFSET 波形、上升沿似乎存在明显的问题。  如果我正确读取了示波器图像、我们看到的是 1s/div。  这意味着 VOFFSET 遭到了严重拖累。   

    我建议隔离 VOFFSET 的 DLPA200 输出、以查看其是否正确输出 7.5V 电压。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,再次 Kazuhiko-San

    我刚刚注意到图中显示未连接 DMD。  在初始化过程中读取 DMD ID 以确定要设置的 VOFFSET 电压。  如果没有 DMD、我不知道输出电压将设置为什么。   

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的菲齐克斯 — 桑:

    感谢您的答复。

    在 DLPLCRC410EVM DLP 评估模块上、即使未连接 DMD、VOFFSET 也测得为 7.5V。 因此、我认为 DMD 的存在或缺失与该问题无关。

    是否有任何其他可能导致此问题的因素 

    感谢您的持续支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kazuhiko-San,

    您能告诉我 EVM 上测得电压为 7.5V 的 DLPC410 代码版本吗?

    我也很困惑、因为如果没有连接 DMD、如果我记得正确、VBIAS 不应达到 26V。

    此外、您是否对电话会议感兴趣?

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fizix-san、

    感谢您的答复。

    即使未连接 DMD、表明 VOFFSET 在 DLPLCRC410EVM DLP 评估模块上输出为 7.5V 的数据均由日本的分销商提供。 我目前正在要求分销商检查该 EVM 上使用的 DLPC410 代码、因此我希望您耐心等待他们的确认。

    关于电话会议、我的英语口语不是很流利、但我相信如果你能说的很慢、我应该能够管理。

    再次感谢您的持续支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuhiko-San,

    我将等待您对 EVM 的 DLPC410 版本的响应。  您应该能够连接 DLPC410 GUI 并获取“关于“信息。

    关于一个可能的电话,我可以有我们的日本 FAE 的一个加入电话帮助语言, 我保证我的日语比你的英语更糟糕.

    我可以通过与您的 my.ti.com 账户关联的电子邮件与您联系吗?

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、回复延迟;目前是日本的夏季假日。
    我附加了 DLPC410 GUI 中“About"屏幕“屏幕的屏幕截图。 DLPC410 的版本号似乎以短划线显示。
    我还附上了 PROM 的照片。 您能告诉我、此号码是否有任何可识别的信息吗?
    非常感谢您的确认。

    如果更方便、您也可以通过电子邮件与我联系。
    感谢您的持续支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuhiko-San,

    About(关于)屏幕表明 GUI 无法识别是否连接了电路板。

    您还可以拍一张电路板(同侧)和上面的图片。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fizix-san、

    我想与您分享我直接从日本经销商处收到的回复:

    - Discovery 4100 Explorer 长时间未更新、并且根据公司的内部规则、由于安全问题、不再允许他们运行该软件。
    -通过检查 PROM 密封件上的数字,无需进一步的信息。

    我真诚地道歉,但我被抓住中间的你和日本的分销商,老实说,我不知道在这一点我还能做什么。 我有一个损失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuhiko-San,

    我正在向您发送一个朋友邀请、以便我们可以将其脱机。  我想我可以更快地帮助您。

    请告诉我您正在运行的操作系统。

    菲齐克斯