Other Parts Discussed in Thread: DLPLCRC410EVM, DLPC410, DLPA200, DLP7000UV
主题中讨论的其他器件: DLP7000UV、DLPC410、DLPLCRC410EVM
工具/软件:
尊敬的 Texas Instruments 支持:
是一名使用 DLP 技术开发光学设备的工程师。
多年来、我开发了许多 DMD 控制板。 但是、使用新设计的 DMD 控制板、我面临一个严重问题:DMD 根本无法运行。 非常感谢您的协助。
虽然 Texas Instruments 已在日本获得授权分销商、但我无法从他们那里获得适当的支持。 因此、我直接与你联系。
下面、我提供了 DMD 周围电路的方框图、以及 DLPA200 输出电压的波形捕获。
我正在尝试操作 DLP7000UV。 故障的疑似原因是 DLPA200 的 VOFFSET 输出未达到指定值 7.5V。 其他电压、例如 VRESET 和 VBIAS、看起来在预期范围内。
我已经使用从 MySecureSoftware 站点下载的 ddc4100_32Mib.mcs 文件对 DLPC410 进行编程。 根据 LED0 和 LED1 的状态、DLPC410 配置是否成功完成。
DLPA200 和 DLPC410 的周围电路与官方评估 (EVM) 电路板原理图相同。
尽管如此、VOFFSET 电压仍不会达到预期电平。 您能告诉我此问题的任何可能原因吗?
如果需要任何其他信息、请告知我。
我会及时提供。
我衷心感谢您的支持和帮助。
此致、