Other Parts Discussed in Thread: DLP9000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP9000工具/软件:
尊敬的 TI:
我正在运行一个光学设置、在其评估板上同时使用 DLP9000 和 DLP6500 DMD 进行照明图案化。 我之前在不同的 PC 上同时使用了两个电路板和 EVM 软件、但我需要在单台 PC 上运行两个 DMD。 如果我尝试运行 DLPC900REF-GUI 的多个实例连接每个 DMD、或使用单个实例在两个元件之间切换、则无法可靠地连接到这两个 DMD。 我想知道是否应该遵循一个过程来通过单台 PC 同时运行这两个 DMD、或者我是否需要为每个 DMD 模块使用一台 PC。 提前感谢您。
此致、
Alex