This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9000:DLP9000 和 DLP6500 使用单 PC 的 EVM 软件运行

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP9000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1556331/dlp9000-dlp9000-and-dlp6500-operation-using-evm-software-from-single-pc

器件型号:DLP9000


工具/软件:

尊敬的 TI:  

我正在运行一个光学设置、在其评估板上同时使用 DLP9000 和 DLP6500 DMD 进行照明图案化。 我之前在不同的 PC 上同时使用了两个电路板和 EVM 软件、但我需要在单台 PC 上运行两个 DMD。 如果我尝试运行 DLPC900REF-GUI 的多个实例连接每个 DMD、或使用单个实例在两个元件之间切换、则无法可靠地连接到这两个 DMD。 我想知道是否应该遵循一个过程来通过单台 PC 同时运行这两个 DMD、或者我是否需要为每个 DMD 模块使用一台 PC。 提前感谢您。  

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    遗憾的是、该软件未设置为处理来自同一 PC 的多个连接。

    您可以尝试设置一个连接到不同 USB 端口的虚拟机并尝试这样做、但我不知道这是否也能正常工作。  

    菲齐克斯