This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710:热敏电阻温度测量

Guru**** 2693255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1553875/dlp4710-thermistor-temperature-measurement

器件型号:DLP4710


工具/软件:

我想询问温度测试点 TP1 的位置。 是否可以使用热敏电阻分压器测量温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    我们将与主题专家联系、然后回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    用于热敏电阻的引线需要非常好。 使用如此小的引线时、热敏电阻可能会因引线的电阻变化而出现问题、从而获得准确的结果。

    热敏电阻需要非常小、才能正确连接到 DMD 以获得准确的读数。

    通常、此类工作使用热电偶。 这将是获取此信息的首选方法。

    此致、

    John