请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP4710工具/软件:
我想询问温度测试点 TP1 的位置。 是否可以使用热敏电阻分压器测量温度?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我想询问温度测试点 TP1 的位置。 是否可以使用热敏电阻分压器测量温度?