This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP9500UV:380nm 激光器在此产品上无法正常工作

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP9500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1557506/dlp9500uv-the-380nm-laser-does-not-work-properly-on-this-product

器件型号:DLP9500UV
主题中讨论的其他器件:DLP9500

工具/软件:

DLP 9500 产品 (ViALUX V-9501 UV ) 适用于 363nm 至 420nm 的激光波段,但我使用 355nm 和 405nm 的波长激光器,在 24°角度,最亮的反射点出现在中心,它工作正常,但在 380nm 激光的相同角度下,它的反射角变化很大,并且主阶斑点,我想知道我们可以如何避免这种现象。

380Nm 激光辐照

355nm 激光辐照

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wuji、

    这是由于像素间距与波长之间的相互作用而产生的衍射结果。  请参阅此应用手册:  https://www.ti.com/lit/wp/dlpa037a/dlpa037a.pdf 

    看起来 380 nm 的系统处于近乎完美的“抗火焰“状态。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、但 380nm 波长的结果似乎无法满足半波条件、并且 380nm 波长也在 DLP 9500 的合适频带内、因此我认为 DLP9500 的设计可能会考虑到 380nm 波长并进行调整、可能还有其他原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wuji、

    从 363nm 到 420nm、波长范围内会出现多种火焰和抗火焰条件。  我已经进行衍射研究很长时间、图像显示了火焰 (355nm) 和近抗火焰 (380nm) 的经典衍射模式。

    该系列仅包含 AR 涂层适合的系列。

    =传真