Other Parts Discussed in Thread: DLP9500
主题中讨论的其他器件:DLP9500
工具/软件:
DLP 9500 产品 (ViALUX V-9501 UV ) 适用于 363nm 至 420nm 的激光波段,但我使用 355nm 和 405nm 的波长激光器,在 24°角度,最亮的反射点出现在中心,它工作正常,但在 380nm 激光的相同角度下,它的反射角变化很大,并且主阶斑点,我想知道我们可以如何避免这种现象。

380Nm 激光辐照

355nm 激光辐照
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DLP9500
工具/软件:
DLP 9500 产品 (ViALUX V-9501 UV ) 适用于 363nm 至 420nm 的激光波段,但我使用 355nm 和 405nm 的波长激光器,在 24°角度,最亮的反射点出现在中心,它工作正常,但在 380nm 激光的相同角度下,它的反射角变化很大,并且主阶斑点,我想知道我们可以如何避免这种现象。

380Nm 激光辐照

355nm 激光辐照
您好、Wuji、
这是由于像素间距与波长之间的相互作用而产生的衍射结果。 请参阅此应用手册: https://www.ti.com/lit/wp/dlpa037a/dlpa037a.pdf
看起来 380 nm 的系统处于近乎完美的“抗火焰“状态。
菲齐克斯