Other Parts Discussed in Thread: LM3409, LM61480
主题中讨论的其他器件:LM3409、 LM61480
工具/软件:
我们正在尝试设计一个不使用 LM3409 的全新激光驱动电路。
用于控制从格式器板到 LED 驱动器板的时域的信号如下:
-“PMIC_(R/G/B) EN“
-“PMIC_SEN1"</s>“
-“PMIC_LM3409_DRVEN"</s>“
我知道、“关断信号“、对应于调光和“COMP",“,</s>、
合并到“PMIC_LM3409_DRVEN"信号“信号中以停用 LM3409 并控制亮度。
“PMIC_(R/G/B) EN“和“PMIC_SEN1"信号“信号用于使用功率 MOSFET 控制 LED 每种颜色的时序。
1.这里的问题是,没有将使能引脚驱动到低电平来禁用驱动器,并使用功率 MOSFET 关闭驱动器,这基本上是相同的吗?
我知道必须使用“PMIC_SEN1"才能“才能快速耗尽节点的残余功率、
但是、同时在“PMIC_SEN1"时序“时序处强制“PMIC_LM3409_DRVEN"处于“处于非活动状态难道不会更有效吗?
2.您在下半年测试的电路板处理 DUTY_OUT(看起来用于调光)
由 PWM 和 SEQ_CLK 以及 SEN1 (RED/GRN/FET) EN 信号与逻辑门生成、并将其馈入 BLU 栅极驱动器。
LM61480 的使能引脚是否有其他原因? 是否有必要启用 PMIC_LM3409_DRVEN 以便在 COMP 时序时将其关闭?
3.如果我按如下方式处理来自 FFC 电缆的信号,那么 TPS99001 的操作是否存在任何问题?
(1)“PMIC_LM3409_IADJ"是“是一个可变电阻器、可调整 LM61480 的电压、但未使用。 
(2)“PMIC_LS_SENSE_P"连接“连接到激光器的共阴极、“PMIC_LS_SENSE_N"连接“连接到 GND、
共阴极和 GND 之间连接了一个 10m Ω 检测电阻。 
(3)“PMIC_REN",“,"PMIC_GEN"、"PMIC_GEN"和“和"PMIC_BEN"“"PMIC_BEN"与“与您“您的建议类似。
它们使用逻辑门处理外部 PWM 信号(默认高电平)和“PMIC_SEN1"信号“信号、并将其施加到功率 MOSFET。 
(4) PMIC_CMODE 和 PMIC_SEN1 按现有电路中的原样使用。 
(5) PMIC_LM3409_DRVEN 连接到 LM61480 的 EN 引脚。 
(6) 为了将 LM61480 设置为 2.2MHz、RT 引脚连接到 GND、而对于 CCM、SYNC/MODE 引脚连接到内部 VCC。 由于已连接、因此不会使用 PMIC_LM3409_SYNC。 
4.此外、LED_ANODE 是否为看门狗用途而偏离? 如果根本没有连接、它是否不会导致任何问题? 如果是、您如何处理它?
5.在测试时、由于 PMIC_SEN1 和 PMIC_CMODE 而产生的阳极接地分流器为空。 可以删除这些内容吗?