This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4620SQ1EVM:申请 DLP462EVM FFC(LED 驱动信号)

Guru**** 2663535 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3409, LM61480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1557660/dlp4620sq1evm-ask-for-dlp4620evm-ffc-led-drive-signal

器件型号:DLP4620SQ1EVM
主题中讨论的其他器件:LM3409LM61480

工具/软件:

我们正在尝试设计一个不使用 LM3409 的全新激光驱动电路。

用于控制从格式器板到 LED 驱动器板的时域的信号如下:
-“PMIC_(R/G/B) EN“
-“PMIC_SEN1"</s>“
-“PMIC_LM3409_DRVEN"</s>“

我知道、“关断信号“、对应于调光和“COMP",“,</s>、
合并到“PMIC_LM3409_DRVEN"信号“信号中以停用 LM3409 并控制亮度。
“PMIC_(R/G/B) EN“和“PMIC_SEN1"信号“信号用于使用功率 MOSFET 控制 LED 每种颜色的时序。

1.这里的问题是,没有将使能引脚驱动到低电平来禁用驱动器,并使用功率 MOSFET 关闭驱动器,这基本上是相同的吗?
我知道必须使用“PMIC_SEN1"才能“才能快速耗尽节点的残余功率、
但是、同时在“PMIC_SEN1"时序“时序处强制“PMIC_LM3409_DRVEN"处于“处于非活动状态难道不会更有效吗?

2.您在下半年测试的电路板处理 DUTY_OUT(看起来用于调光)
由 PWM 和 SEQ_CLK 以及 SEN1 (RED/GRN/FET) EN 信号与逻辑门生成、并将其馈入 BLU 栅极驱动器。
LM61480 的使能引脚是否有其他原因? 是否有必要启用 PMIC_LM3409_DRVEN 以便在 COMP 时序时将其关闭?

3.如果我按如下方式处理来自 FFC 电缆的信号,那么 TPS99001 的操作是否存在任何问题?

(1)“PMIC_LM3409_IADJ"是“是一个可变电阻器、可调整 LM61480 的电压、但未使用。

(2)“PMIC_LS_SENSE_P"连接“连接到激光器的共阴极、“PMIC_LS_SENSE_N"连接“连接到 GND、
共阴极和 GND 之间连接了一个 10m Ω 检测电阻。

(3)“PMIC_REN",“,"PMIC_GEN"、"PMIC_GEN"和“和"PMIC_BEN"“"PMIC_BEN"与“与您“您的建议类似。
它们使用逻辑门处理外部 PWM 信号(默认高电平)和“PMIC_SEN1"信号“信号、并将其施加到功率 MOSFET。


(4) PMIC_CMODE 和 PMIC_SEN1 按现有电路中的原样使用。

(5) PMIC_LM3409_DRVEN 连接到 LM61480 的 EN 引脚。

(6) 为了将 LM61480 设置为 2.2MHz、RT 引脚连接到 GND、而对于 CCM、SYNC/MODE 引脚连接到内部 VCC。 由于已连接、因此不会使用 PMIC_LM3409_SYNC。

4.此外、LED_ANODE 是否为看门狗用途而偏离? 如果根本没有连接、它是否不会导致任何问题? 如果是、您如何处理它?

5.在测试时、由于 PMIC_SEN1 和 PMIC_CMODE 而产生的阳极接地分流器为空。 可以删除这些内容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Kim Yangrae  ,

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛! 我们团队的专家将审核该主题、并尽快回复您。

    此致、  

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim Yangrae:

    [quote userid=“639381" url="“ url="~“~/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1557660/dlp4620sq1evm-ask-for-dlp4620evm-ffc-led-drive-signal 这里的问题是、是否没有将使能引脚驱动为低电平来禁用驱动器并使用功率 MOSFET 将其关断、这基本是相同的?
    我知道必须使用“PMIC_SEN1"才能“才能快速耗尽节点的残余功率、
    但是、同时在“PMIC_SEN1"时序“时序处强制“PMIC_LM3409_DRVEN"处于“处于非活动状态难道不会更有效吗?

    请通读此技术文章、了解 LM3409 等开关模式 LED 驱动器中的 LED 调光。 在高开关速度下、分流模型的性能大大优于 FET 选项、因为它保持了连续的电感器电流。 使用 FET 时、电感器必须斜升、从而降低开关速度(和调光因子恶化)。

    如果使用分流模型、电流只需要知道它需要进入 LED 还是需要在 LED 周围分流。

    我会让一直在离线帮助您的亚伦回答其他问题。 请继续与他保持联系。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一些我想快速检查的内容:
    1. FFC 电缆上的 PMIC_ANODE 分频信号有什么用途?
    另外、如果未使用该功能、应如何设置该功能:悬空、GND 或高电平(何为电压)?

    2.对于 DLP4620EVM 系统中的电流调节、您提及 PMIC_LM3409_IADJ 和 PMIC_LS_SENSE_N 和 PMIC_LS_SENSE_P 的数字 PWM 调光启用 (PMIC_LM3409_DRVEN) 反馈是否正确? PMIC_LS_SENSE_N 和 PMIC_LS_SENSE_P 反馈的具体用途是什么?

    PMIC_LM3409_IADJ 难以与 TPS61480 配合使用。 如果我不使用它、如果我将它保留为浮动、它是否会导致任何系统问题?

    4.今年下半年测试的高速开关电路不使用 PMIC_CMODE。 像过去一样、是否可以消除分流器的充电/放电元件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

    1. 在之前的设计中未使用 LED_Anode 进行分压、但在我们提供的概念中、峰值检测器的电压由 ADC 进行监控以进行电流控制
    2. 这用于电流电平检测。 我们为 HSPWM 提供的概念不使用此概念。 HSPWM 信号的检测速度太快、这就是我们使用峰值的原因。
    3. 如果您将其悬空、这不会导致任何问题
    4. 为此、您可以消除此充电/放电元件、因为现有的 HSPWM 设计不使用此元件

    此致、
    Michael Ly