Other Parts Discussed in Thread: DLPDLCR2000EVM
工具/软件:
您好、
我将 DLPDLCR2000EVM 与 BeagleBone Black 连接在一起。 根据 【常见问题解答】DLPDLCR2000EVM:快速入门教程 和 首先启动 EVM、 我只能在 BeagleBone Black 上检测 EEPROM。 未检测到 0x1b。

我的联系:
BeagleBone Black 由连接到 PC 的迷你 USB 供电。 我通过 Putty 来控制它。 Debian 是 bone-debian-8.9-lxqt-4gb-armhf- 2017年08月01日 4GB.img、建议在教程中使用。
该 EVM 通过连接到 J2 连接器的外部 5V3A 供电。 其他引脚连接到 BeagleBone Black。
我的 意见:
- 当 EVM 未连接到 BeagleBone Black 时、它会快速引导至启动画面。 D2 (HOST_IRQ)从高电平变为低电平。 当系统完成引导后、D3 (PROJ_ON) 开启。
- 当 EVM 连接到 BeagleBone Black 时、D2 和 D3 都关闭、即使 EVM 由外部供电也是如此。 当 BeagleBone Black 上电时、D2 保持亮起、但 EVM 无法完成系统引导。 D3 始终关闭。
- 我也尝试了连接 P2_6 到 J3 电源,但没有检测到 I2C 连接。

有人可以帮助解决这个问题吗? 干杯!