Other Parts Discussed in Thread: DLPA2005, DLPC3433
Thread 中讨论的其他器件:DLPA2005、
工具/软件:
这是一个使用 DLPC3433 和 DLPA2005 的定制电路板。 我们 从 TI DLP Pico 固件选择器工具下载了固件映像 FWSel_DLPC3433_DLPA2005_PM1_i2c0x36_v7p4p3.img、以便能够将固件加载到闪存芯片上、DLPC3433 能够顺利启动它而不会出现任何问题。 但是、我们需要将启动 LED 电流设置为明显低于映像文件中的默认值 (<LED 750mA)。 当我们尝试更新 DLP LightCrafter Display 程序中的闪存映像时、收到错误“Flash Image Update Failed:Unexpected Error(闪存映像更新失败:意外错误)“。 联系 TI 应用工程师。
是否有办法可以在启动 LED 电流更低的情况下获得更新的闪存映像?