This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3433:DLPC3433 的自定义固件映像

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPA2005, DLPC3433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1555735/dlpc3433-custom-firmware-image-for-dlpc3433

器件型号:DLPC3433
Thread 中讨论的其他器件:DLPA2005

工具/软件:

这是一个使用 DLPC3433 和 DLPA2005 的定制电路板。 我们 从 TI DLP Pico 固件选择器工具下载了固件映像 FWSel_DLPC3433_DLPA2005_PM1_i2c0x36_v7p4p3.img、以便能够将固件加载到闪存芯片上、DLPC3433 能够顺利启动它而不会出现任何问题。 但是、我们需要将启动 LED 电流设置为明显低于映像文件中的默认值 (<LED 750mA)。 当我们尝试更新 DLP LightCrafter Display 程序中的闪存映像时、收到错误“Flash Image Update Failed:Unexpected Error(闪存映像更新失败:意外错误)“。 联系 TI 应用工程师。  

是否有办法可以在启动 LED 电流更低的情况下获得更新的闪存映像?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遇到类似的问题。

    e2e.ti.com/.../dlpc3433-how-to-customize-flash-file-for-a-custom-board

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以我不知道官方的方式,但是,你可以编辑你的 IMG 文件的批处理文件的位置。   

    唯一的问题是,我知道如何做到这一点的唯一方法是把他们的手。  只是寻找这个词

    *“BATC",“,</s>、

    *字节 5 是批号

    *字节 9 是批处理文件的大小

    命令只是  

    *寄存器+值

    我的周围

    * 0x18000 或 0x19000

    我会把一个图像,但我不能从这个网站。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    我已发送朋友请求来讨论此请求。 我将在此处关闭 TT。

    此致、

    John