This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP7000:在 DLP7000 和 DLP650LNIR 之间进行选择以实现高速激光投影(其他选项?)

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP7000, DLP650LNIR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1562298/dlp7000-choosing-between-dlp7000-and-dlp650lnir-for-high-speed-laser-projection-other-options

器件型号:DLP7000
Thread 中讨论的其他器件: DLP650LNIR

工具/软件:

大家好:

我正在尝试为定制的高速投影仪选择合适的 DLP 芯片组、这个投影仪用于设计一个研究项目。 关键要求包括:

-我需要非常高的图形速率 — 理想情况下在 8 位模式下超过或约 1000 Hz(二进制速率无关紧要,但越高越好)。

-预算紧张。 DLP7000 位于提供功能的边缘、而 DLP650LNIR 的成本要高得多(因为应该购买评估板)。

现在的问题是:对于亮度/对比度、我想使用激光二极管(RGB 或单色)而不是 LED。 光束将被均匀化(扩散器+积分器杆)、因此 DMD 只能看到一个平坦、均匀的磁场(无原始激光点)。

我知道 650LNIR 是正式的“激光合格“产品、而 7000 不是。 在实践中、如果光均质化、7000 是否可以与可见激光一起运行?

与使用 650LNIR 相比、我面临哪些风险?  DLP7000 在不损害 DMD 或其窗口的情况下实际需要多少光功率?

我看到的数字从每平方厘米几瓦到>10W/cm2(具体取决于波长)。 可见光的安全连续限值是多少?

LED 与激光:除了斑点噪声、在 DMD 安全和寿命方面、使用高功率 LED 代替激光是否有真正的优势?

此外、 我还应该查看是否有任何其他 DLP 器件比 DLP7000/650LNIR 更便宜、但仍能实现高图形速率并处理体面的光功率?

非常感谢您的建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nima、

    在可见光中、如果为 DMD 提供了足够的冷却解决方案(散热器)、DLP7000 DMD 应能够处理大约 20W/cm^2 的均质照明。  您需要小心地控制溢出、确保车窗遮罩的黑色部分没有被点亮。

    另外请注意、该系统仅是二进制图形直通。  您可以执行灰度操作、但需要为 apps_FPGA 编写 FPGA 代码以生成灰度序列、因为这不是控制器的本机功能。

    菲齐克斯