Other Parts Discussed in Thread: DLP7000, DLP650LNIR
Thread 中讨论的其他器件: DLP650LNIR
工具/软件:
大家好:
我正在尝试为定制的高速投影仪选择合适的 DLP 芯片组、这个投影仪用于设计一个研究项目。 关键要求包括:
-我需要非常高的图形速率 — 理想情况下在 8 位模式下超过或约 1000 Hz(二进制速率无关紧要,但越高越好)。
-预算紧张。 DLP7000 位于提供功能的边缘、而 DLP650LNIR 的成本要高得多(因为应该购买评估板)。
现在的问题是:对于亮度/对比度、我想使用激光二极管(RGB 或单色)而不是 LED。 光束将被均匀化(扩散器+积分器杆)、因此 DMD 只能看到一个平坦、均匀的磁场(无原始激光点)。
我知道 650LNIR 是正式的“激光合格“产品、而 7000 不是。 在实践中、如果光均质化、7000 是否可以与可见激光一起运行?
与使用 650LNIR 相比、我面临哪些风险? DLP7000 在不损害 DMD 或其窗口的情况下实际需要多少光功率?
我看到的数字从每平方厘米几瓦到>10W/cm2(具体取决于波长)。 可见光的安全连续限值是多少?
LED 与激光:除了斑点噪声、在 DMD 安全和寿命方面、使用高功率 LED 代替激光是否有真正的优势?
此外、 我还应该查看是否有任何其他 DLP 器件比 DLP7000/650LNIR 更便宜、但仍能实现高图形速率并处理体面的光功率?
非常感谢您的建议。
谢谢!