工具/软件:
我已升级最新版本的固件、但此消息仍然存在。 如何解决?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我已升级最新版本的固件、但此消息仍然存在。 如何解决?


您好、Marcelo、
您需要进行新的参考扫描。 理想情况下使用 Spectralon。 许多人使用“白色输出“,是一个很好的替代 Spectralon。 您也可以在线搜索其他替代产品。
菲齐克斯
您好、Fizix:
我登录到软件,之后,错误消息不断出现。 我转到“Scan Config Select“并验证仅存在“column 1“。 然后、我尝试单击 Modify(修改)访问选项以更改方法、但我无法更改。 修改 Dig Resolution(Dig 分辨率)选项时、仅“2"用于“用于 Column(列)、“3"用于“用于 Hadamard(哈达玛)。 因此、我无法将其配置为使用 spectralon 创建参考扫描。 还有其他选择吗?
我还在实用程序下测试了参考频谱重叠,但一启动,灯就亮了,但是软件死机,什么也没发生。