This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPNIRSCANEVM:DLP NIR Scan Nano - EEPROM 校准缺失

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1563400/dlpnirscanevm-dlp-nir-scan-nano---eeprom-cal-missing



工具/软件:

我已升级最新版本的固件、但此消息仍然存在。 如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcelo、

    请参考以下主题:   https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/870563/dlpnirnanoevm-nirscannano-scan-or-reference-data-interpret-failed

    您需要进行新的参考扫描。  理想情况下使用 Spectralon。  许多人使用“白色输出“,是一个很好的替代 Spectralon。  您也可以在线搜索其他替代产品。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fizix:  

    我登录到软件,之后,错误消息不断出现。 我转到“Scan Config Select“并验证仅存在“column 1“。 然后、我尝试单击 Modify(修改)访问选项以更改方法、但我无法更改。 修改 Dig Resolution(Dig 分辨率)选项时、仅“2"用于“用于 Column(列)、“3"用于“用于 Hadamard(哈达玛)。 因此、我无法将其配置为使用 spectralon 创建参考扫描。 还有其他选择吗?

    我还在实用程序下测试了参考频谱重叠,但一启动,灯就亮了,但是软件死机,什么也没发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcelo、

    您使用的是哪个版本的 GUI?

    下面是我的 GUI 外观:

    尝试运行时是否发生错误?

    菲齐克斯