主题中讨论的其他器件: DLPA3005
工具/软件:
请详细说明以下情况。
DLPC3479 软件编程人员指南中读取系统状态 (D1h) 中字节 3(内部中断状态)的位 3
我使用 DLPC3479 和 DLPA3005 构建了电路板。
电路板工作正常。
但是、我拥有的电路板之一无法正常工作。
当我检查读取系统状态 (D1h) 时、字节 3 为 0x08。
DLPC3479 软件编程人员指南说明以下内容:
b (3) 保留
“0":“:无错误“0":“:无错误
“1":“:错误“1":“:错误