This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC3479:读取系统状态 (D1h) 的内部中断状态

Guru**** 2618765 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPC3479, DLPA3005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1563829/dlpc3479-internal-interrupt-status-of-read-system-status-d1h

器件型号:DLPC3479
主题中讨论的其他器件: DLPA3005

工具/软件:

请详细说明以下情况。

DLPC3479 软件编程人员指南中读取系统状态 (D1h) 中字节 3(内部中断状态)的位 3

我使用 DLPC3479 和 DLPA3005 构建了电路板。
电路板工作正常。
但是、我拥有的电路板之一无法正常工作。
当我检查读取系统状态 (D1h) 时、字节 3 为 0x08。
DLPC3479 软件编程人员指南说明以下内容:
b (3) 保留
“0":“:无错误“0":“:无错误
“1":“:错误“1":“:错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koichi-sama、

    这表示位索引 3 为 1(第四位)、如您所述是保留位。  这并不定义为是否有错误。  它未定义。  是否有任何其他状态位与您拥有的操作板不同?

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的菲齐克斯 — 桑:

    其他寄存器和状态位如下:

    读取短暂状态 (D0h)
    字节 1 = 0x40、... b (0、1、4、7) 未知。  该位在显示之前被屏蔽掉。

    读取系统状态 (D1h)
    字节 1 = 0x00
    字节 2 = 0x00、... b (0、1、2) 未知。  该位在显示之前被屏蔽掉。
    字节 3 = 0x08
    字节 4 = 0x00、... b (2、3) 未知。  该位在显示之前被屏蔽掉。

    读取通信状态 (D3h)
    字节 5 = 0x00、... b (0、3) 未知。  该位在显示之前被屏蔽掉。
    字节 6 = 0x00

    故障电路板在几秒钟后停止投影启动界面。
    这些信息有什么建议吗?

    此致、
    Kadowaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好、Koichi-sama、

    我需要就此咨询我的同事。  请留出一两天的时间。

    菲齐克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koichi-sama、

    请告知您使用哪个版本的固件对电路板进行编程。

    此外,您可能能够使用这些软件和硬件调试工具 — 此处提供了常见问题解答。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Aaron-San、

    固件版本为 8.4.1。
    我将尝试调试工具。

    此致、
    Kadowaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koichi-sama、

    您的固件是最新版本、因此没有问题。

    请告诉我调试工具的原理。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Aaron-San、

    在我的主机 CPU 控件中发现问题。
    DMDC 状态寄存器 (D0h、D1h) 中的错误原因尚未确定、但可能是在启动界面图形模式下发出了内部图形命令。
    由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、
    Kadowaki