This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPA3000:如何获取 DLPC3478+DLPA3000 的电池版本固件?

Guru**** 2544370 points
Other Parts Discussed in Thread: DLPA3000, DLPC3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1563795/dlpa3000-how-to-get-a-firmware-of-battery-version-for-dlpc3478-dlpa3000

部件号:DLPA3000
Thread 中讨论的其他器件: DLPC3478

工具/软件:

您好:

我已成功开发了基于以下平台的项目:

  1. 硬件为 DLPC3478+DLPA3000;
  2. 固件是根据网站上生成的原始版本进行修改的:“FWSel_DLPC3478_DLPA3000_AC_PM1_i2c0x36_v9p2p0.img"。“。
  3. 外部电源为 12VDC。

我的问题是:最近一个新项目即将到来,大部分功能都是相同的,只有电池电源的区别。 电压将降至 6.5VDC。 因此、我之前的 AC 版本的固件无法正常工作。

我查看了 E2E 网站、发现在历史问题“DLPA3000:如何通过寄存器检查 DLPA3000 温度?“中、TI 专家的回复是使用电池版本的固件、DLPA3000 中的 UVLO 为 6.22V。

如何获取此电池版本固件? 我只能从网站获取 AC 版本。

谢谢

HAOYAN JIANG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haoyang、

    欢迎返回 E2E 论坛、感谢您关注 DLPRegistered技术。

    我将把这篇文章转交给我的团队专家、他会很快回复您。  

    此致、

    Lori   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori、

    感谢您的答复。 E2E 论坛是一个很好的解决问题的地方。

    谢谢、

    Haoyang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haoyang、

    让我与我的团队确认这一点。

    谢谢你

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haoyang、

    很抱歉、我还在研究这个问题。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    感谢您的回复和努力。 我们的产品发布非常紧急。

    谢谢
    Haoyang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haoyang、

    我懂了。 我会尽快回来的。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haoyang、

    您能否接受我的联系、我们将离线继续本次讨论。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haoyang、

    我们已经离线讨论并解决了这个问题。

    此致、

    Aaron