This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3034-Q1:基于 DLP 的 3D 打印用例

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP3034-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1572939/dlp3034-q1-dlp-based-3d-printing-use-case

器件型号:DLP3034-Q1


工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

在我的研究项目中、我正在开发基于 DLP 的 3D 打印技术、该技术需要独立的 405nm 光源来固化照片固化墨水。
目前,我正在使用一个 MEMS 镜芯片扫描激光器。 在该设置中、MEMS 微镜信号还必须控制激光开/关开关、这需要额外的信号转换电路以及光源和 MEMS 微镜之间的频率匹配。 这使得实验设置更加复杂且难以 管理。为了 减少对额外设备的需求、我正在寻找一种光源可以独立于 MEMS 镜控制信号工作的解决方案、以便两个系统可以正常工作而不相互干扰。您能让我知道 TI 是否有符合这些要求的产品、或者您是否可以推荐合适的选项吗?

为了进一步说明、我想使用 DMD 芯片通过将我自己的 405nm 光直接照射到 DMD 芯片上来生成光图形、并且我不希望光源和 DMD 芯片之间有任何连接。 如下图所示。

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    DLP3034-Q1 芯片组不允许独立的光线。  它专为显示实时视频的汽车应用而设计。  独立光源的问题在于、存在与视频图形和 DMD 时序对齐的时间间隔(以 17us 为增量)、在这些时间间隔中、不控制 DMD 微镜。  这意味着光会向任何方向散射。  因此、如果您只是在没有将图案与 DMD 同步的情况下对激光发出脉冲(通过 RGB 启用来自 DLPC120 的信号)、则会产生散射光。  如果该限制是可以接受的、则是可能的。

    但是、如果无法实现这种类型的光散射、我们建议使用专为 3D 打印设计的芯片组和 EVM 之一。   

    https://www.ti.com/product-category/dlp-products/3d-printing-direct-imaging/overview.html

    Jason