This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC230-Q1:错误代码:命令错误 (0xD7)

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS99000-Q1, TPS99000S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1554802/dlpc230-q1-error-code-command-error-0xd7

器件型号:DLPC230-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS99000S-Q1

工具/软件:

起初、在可靠性测试后、我们的产品中遇到错误代码 0xD7。

为了调查根本原因、我尝试对最可疑的 TPS990S 芯片进行 ABA 交换、但当 I 交换 B 时、原始 PCB 已损坏

目前、我实施了从原始 PCB 移除到另一个良好 PCB 的可疑 TPS990S、从而再次遇到错误代码 0xD7。

您是否可以对此错误历史记录进行任何查找或更多调查?

(ffcbf6a1-08c8-47bd-945F-bc944f426604)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kento-San、

    感谢您与我们联系。

    错误代码 626 指示 DLPC230 与 TPS99000-Q1 SPI 通信时存在奇偶校验错误。 这将导致紧急关闭。

    在硬件上捕获 SPI 线路时、您是否看到任何问题? 它是否遵循 TPS9000 数据表中提供的规格?

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aishwarya-San、

    感谢您的答复。

    我在 OK PCB 和 NG PCB 上检查了 SPI1 线的波形、但在 NG PCB 上无法进行 SPI 通信。

    您能从这个结果分析一下吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kento-San、

    感谢您的参与。  TPS IC 似乎已损坏。 我 已联系 我们的硬件工程师为您提供帮助。 我们会尽快回复您。

    感谢您的耐心。  

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aishwarya-San,

    感谢您的答复。

    我将等待硬件工程师的反馈。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento-San:

    您能解释一下您所说的原始 PCB 是坏的还是无法正常工作吗?

    这是我目前所理解的、如果您可以帮助确认:

    • 在可靠性测试期间、其中一个电路板出现错误 0xD7、一个 TPS99000-Q1 奇偶校验错误。
    • 然后、您使用已知良好的电路板、取出其 TPS99000-Q1、然后将错误代码 0xD7 焊接到 TPS99000-Q1 上、以确认芯片后面出现错误、但您无法确认电路板后面也出现错误、因为它已损坏?
      • 当您说 B 时、您指的是很好的部分、是的? 因此、无法在发生故障的电路板上测试合格器件?

    您是否能够帮助我分享您的原理图以便我了解您的设计?

    您当前使用的是哪种 DMD 控制器 IC 和 DMD? 这将帮助我确定要比较哪种设计和要使用的数据表。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael-San、

    感谢您的支持。

    当我说原始 PCB 损坏时、我的意思是、当我从发生错误 0xD7 的 PCB 中移除 TPS99000-Q1 并安装新的 TPS99000-Q1 时、PCB 会短路和损坏。

    由于发生了错误 0xD7 的 PCB 已损坏、我们无法确认错误是否取决于 PCB。
    我们目前使用以下器件。
    DMD 控制器:DLPC230STZDQQ1
    DMD:DLP5530SAFYSQ1

    我们可以与您分享我们的原理图;但是、我们相信设计本身没有问题、因为我们的产品已经投入大规模生产、并且我们在生产的大多数器件中都没有发现这个问题。 在可靠性测试期间、所讨论的缺陷仅发生在多个器件中的一个器件中、我们认为这是一种孤立的情况。

    此致、

    Kento Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kento:

    很抱歉、我之前没有看到此回答。

    是的、如果它已经投入大规模生产、那么我也同意、除非组装的某些其他部件出现故障、否则它很可能不是电路板问题(即,它很可能不是设计问题,但错误可能是由组装,处理或 TPS99000S-Q1 IC 引起的)。

    您能再给我几天时间与我们的另一位工程师一起探讨一下吗? 我将需要他们的帮助来研究嵌入式软件、以便准确查看正在检查的内容、然后将其与芯片的内部设计进行比较。 如果这不起作用、我将查看是否可以联系负责其他 IC 的团队。

    再说一次、很抱歉耽误了很长的时间。 感谢您对我们的耐心等待、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我今天遇见了 Hiroki-san。

    此错误发生在可靠性测试之后、经过了–40°C 到 85°C 的热测试。

    这个问题只发生在一个单元上。 并且不再删除此错误代码。 他们按照提到的人工耳蜗进行了 TPS99000-Q1 交换、该误差似乎与 TPS99000-Q1 相关。 我认为在正常条件(–40 ~ 85) 下进行热测试后 TPS99000-Q1 中断。 我认为 RMR 是必需的。 请尽可能向他们提供官方反馈。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    感谢您的更新、很抱歉稍后回复。 我今天刚回到办公室。  让我和我的团队谈谈最好的行动方案、因为在原始电路板上进行测试不再是一个选择。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    如果我们计划继续此操作、我们可能需要将此 E2E 工单分配给 AFS 团队、因为 DLP 没有 TPS99000-Q1 芯片。  如果原电路板不再工作、很难说出了什么问题。

    DLP (R) 团队将无法处理此芯片的分析、因此您可以帮助将其重新分配给相应的团队吗?

    谢谢。此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael Ly、

    好的、请。 请将此主题传递给相应的团队并提供更新信息。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    谢谢、我将寻求小组重新分配到明天。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    此线程是否已重新分配?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    我与我的团队进行了交谈、我们现在可以解决这个问题。  最好看看我们是否可以将其发送给您当地的质量工程师 RMR。  质量工程师应该能够为您设置请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    客户已将此故障器件发送给达拉斯的质量工程师进行调查。 您能否在内部检查状态并继续进行调查?

    此致、

    ITO  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我很抱歉。 我误解了这种情况。

    客户尚未将设备发送给您。

    很抱歉您的混淆。  

    我知道客户应该联系 TI 的 CQE 团队。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    没有问题,感谢为我澄清!

    我们会让 CQE 团队照顾其余的工作。 我很抱歉这最初需要很长时间才能改变这一方向。

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    此错误似乎取决于 TPS99000-Q1。 是否可以使 RMR 平摊、即使是 TPS99000-Q1 也是如此。 似乎仅在一个器件上发生了此错误。

    您能否将这种界面作为 DLP 产品进行处理?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    前进的最佳方法是让 AFS 团队重新测试 ATE、并在必要时执行 FA、因为负责此芯片的团队最了解此部分、并在需要进一步分析时负责内部设计。

    以上信息来自我们正在通过电子邮件与其他同事进行的讨论。  感谢您的跟进!

    此致、
    Michael Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我们的 FQE、Jason 和 Osama 正在研究这一主题。

    感谢您的支持。

    此致、

    ITO