This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4500:有关 DMD 应用/功能的技术问题

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP4500NIR, DLP4500, DLPC350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1572765/dlp4500-technical-queries-about-dmd-application-features

器件型号:DLP4500
主题中讨论的其他器件:DLPC350

工具/软件:

尊敬的专家:

我们谨  代表客户询问以下有关 DLP4500NIR 的问题。 他们对这款设备 和看起来适合其需求的相关控制器感兴趣、希望 在获取之前验证它是否是正确的解决方案。 以下是客户的完整谈话内容:

我感兴趣的产品实际上是 DLP4500NIR 数字微镜器件。  我对该产品有几个问题、包括:

[1] DLP4500NIR 在 780nm 和 930nm 范围内可以达到何种反射效率?  它在整个电路板上是否一致?  您产品的数据表似乎表明、在这些波长下反射率约为 89%、但情况是否属实?

[2]我们仅打算使用 DMD 对特定的光频率进行滤波、从宽脉冲滤除两个窄带之外的所有频带。  分辨率将取决于系统中的其他光学器件和光束属性、但如果“像素“宽度略小于 11 微米、DMD 的分辨率限制将是多少?

[3]我们希望执行的另一项任务是调制振幅。  现在、我们的方法是通过倾斜镜片来衰减耦合到光纤中的耦合。  空间光调制器通过打开或关闭像素来实现这一点。  一个控制行与镜片列的效率如何?

我还有一份其他问题清单 、但这些是我们要查找的信息类型。  

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    感谢您访问 E2E! 请给我们一天时间、看看我们能做些什么来帮助您!

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    #1。 您能否对此“偏转“展开?这是否与零 th 顺序灯有关 — 即当后视镜平坦/ DMD 未打开时? 反射效率主要取决于窗口透射(双通)、微镜反射率 (89%) 和填充系数。 “跨板“取决于您正在查看的波长范围 — 在 780nm 到 930nm 之间、我们需要就此回复您。 您可以在 DLP4500NIR 数据表的此处看到透射率%

    #2. 最终的分辨率限制取决于您选择的 DMD(DLP4500[NIR]提供的分辨率)以及您 在进行滤波时使用的应用是否按波长将光分散到 DMD 上? 这将减少实际反映您感兴趣的波长的列(或行)。

    #3.  这听起来像动态增益均衡 (DGE)-您是否将其用于? DLPC350 提供 1:1 的直接原生分辨率 (912 × 1140)-请注意、这些都是金刚石阵列。

    希望这有助于您开始设计应用。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    请注意、我会认为这个问题已经结束。 如果您有其他信息、请随时回复此主题。

    如果您有其他问题、请通过 E2E 继续联系、创建另一个主题。

    此致、

    Aaron