Other Parts Discussed in Thread: DLP4500NIR, DLP4500, DLPC350
主题中讨论的其他器件:、 DLPC350
工具/软件:
尊敬的专家:
我们谨 代表客户询问以下有关 DLP4500NIR 的问题。 他们对这款设备 和看起来适合其需求的相关控制器感兴趣、希望 在获取之前验证它是否是正确的解决方案。 以下是客户的完整谈话内容:
我感兴趣的产品实际上是 DLP4500NIR 数字微镜器件。 我对该产品有几个问题、包括:
[1] DLP4500NIR 在 780nm 和 930nm 范围内可以达到何种反射效率? 它在整个电路板上是否一致? 您产品的数据表似乎表明、在这些波长下反射率约为 89%、但情况是否属实?
[2]我们仅打算使用 DMD 对特定的光频率进行滤波、从宽脉冲滤除两个窄带之外的所有频带。 分辨率将取决于系统中的其他光学器件和光束属性、但如果“像素“宽度略小于 11 微米、DMD 的分辨率限制将是多少?
[3]我们希望执行的另一项任务是调制振幅。 现在、我们的方法是通过倾斜镜片来衰减耦合到光纤中的耦合。 空间光调制器通过打开或关闭像素来实现这一点。 一个控制行与镜片列的效率如何?
我还有一份其他问题清单 、但这些是我们要查找的信息类型。
此致、
阿奇·A·