Other Parts Discussed in Thread: DLP3010EVM-LC, DLP3010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DLP3010EVM-LC主题中讨论的其他器件: DLP3010
工具/软件:
DLP3010EVM-LC 无法与推荐的电源 ADP-65DE BBL 一起使用, 规格不正确,插孔尺寸不同(如图所示)。 


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DLP3010EVM-LC, DLP3010
工具/软件:
DLP3010EVM-LC 无法与推荐的电源 ADP-65DE BBL 一起使用, 规格不正确,插孔尺寸不同(如图所示)。 


您好、Areil、
我为这里的误解道歉!
请说明一下具体情况。
在 DLP3010 光控制 EVM 用户指南 的第 6 节中、提到了 在 DLP3010 光控制 EVM 主板上使用了 2.5mm x 5.5mm。
此致、
Aaron