This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010EVM-LC:DLP3010EVM-LC

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP3010EVM-LC, DLP3010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1573603/dlp3010evm-lc-dlp3010evm-lc

器件型号:DLP3010EVM-LC
主题中讨论的其他器件: DLP3010

工具/软件:

DLP3010EVM-LC 无法与推荐的电源 ADP-65DE BBL 一起使用, 规格不正确,插孔尺寸不同(如图所示)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Areil、

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛! 我们团队的专家将审核该主题、并尽快回复您。

    此致、  

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Areil、

    我为这里的误解道歉!

    请说明一下具体情况。

    DLP3010 光控制 EVM 用户指南 的第 6 节中、提到了 在 DLP3010 光控制 EVM 主板上使用了 2.5mm x 5.5mm。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ariel、

    请注意、我会认为这个问题已经结束。 如果您有其他信息、请随时回复此主题。

    如果您有其他问题、请通过 E2E 继续联系、创建另一个主题。

    此致、

    Aaron