Other Parts Discussed in Thread: DLP800RE, DLPC4430, DLPA300
主题中讨论的其他器件: DLPC4430、 DLPA300
工具/软件:
我正在尝试 直接与 DLP800RE 进行通信。 由于我尝试切换镜像、因此在查找器件的通信引脚时需要得到帮助。 下面附上了简化版应用的图像。 这些引脚命名了、但我需要引脚的功能和协议。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、David、
感谢您通过 E2E 联系我们!
DLP800RE 是一款数字微镜器件 (DMD)、需要控制器(在本例中为 DLPC4430)来与微镜以及电源管理 IC (PMIC) 进行通信、我们将其称为“芯片组“。
建议您通读这篇“TI DLP 显示技术入门“白皮书、以便更好地了解这里的必要内容。
为了给 DMD 提供正常的功能、必须使用整个芯片组。
此致、
Aaron