This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP800RE:通信引脚

Guru**** 2618455 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP800RE, DLPC4430, DLPA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1574792/dlp800re-communication-pins

器件型号:DLP800RE
主题中讨论的其他器件: DLPC4430DLPA300

工具/软件:

我正在尝试 直接与 DLP800RE 进行通信。 由于我尝试切换镜像、因此在查找器件的通信引脚时需要得到帮助。 下面附上了简化版应用的图像。 这些引脚命名了、但我需要引脚的功能和协议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛! 我们团队的专家将审核该主题、并尽快回复您。

    此致、  

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    感谢您通过 E2E 联系我们!

    DLP800RE 是一款数字微镜器件 (DMD)、需要控制器(在本例中为 DLPC4430)来与微镜以及电源管理 IC (PMIC) 进行通信、我们将其称为“芯片组“。

    建议您通读这篇“TI DLP 显示技术入门“白皮书、以便更好地了解这里的必要内容。

    为了给 DMD 提供正常的功能、必须使用整个芯片组。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供文档、但它无法解决我的问题。 我尝试绕过  DLPC4430 通信 IC 并直接与 DMD 通信以完全控制器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除此之外,我使用了评估板上的芯片组,但它仍然没有给我足够的控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    您尝试利用什么来直接与 DMD 通信? 很抱歉、如果是 DLPC4430 控制器或 DLPA300(微镜驱动器)以外的任何内容、我们不提供支持。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、

    我将关闭此 TT、但如果有与此问题相关的其他信息、请随时回复。

    如果您有其他问题、请继续通过 E2E 联系。

    此致、

    Aaron