This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPC964:VCU108 上的 FPGA-PLM 合成故障(文件错误和放大器;PGEN IP 升级问题)

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPC964

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1583850/dlpc964-fpga-plm-synthesis-failures-on-vcu108-file-errors-pgen-ip-upgrade-issue

主题:DLPC964 中讨论的其他器件

 本主题中讨论的其他器件:DLPC964

环境:

  • 板:VCU108

  • 工具链:Vivado 2018.3

  • 参考:VC707 项目(由于许可证限制而未合成)

说明: 两个不同的问题是阻塞综合:

  1. VCU108 完整项目尝试

    • 仅修改系统端口后、合成失败。

    • 错误消息指向*_a*_e显示为许可证相关或伪随机数据文件的两个文件 (,)。

    • 报告的问题:语法错误和整数溢出。

    • 这些文件不是标准 HDL 模块。

    • VC707 项目包含相同的文件,但从未合成(许可证限制)。

    • 开放式问题: 可以安全地从编译中删除或排除这些文件吗?

  2. PGEN IP 库升级

    • 已尝试使用更新的 PGEN IP 运行一个单独的项目。

    • 原始 PGEN 版本: 2017(不同的用户界面,由于复杂性而避免)。

    • 当前工具链:Vivado 2018.3(需要 IP 升级)。

    • 在中遇到错误pgen_spbrom_v3.vhd

    • 日志分析表明错误源于该文件、但 Vivado 并未指定根本原因。

    • 按照记录的步骤进行 IP 自定义和验证。

    • 使用了具有有效位宽度/深度的预制图形。

    • 结果: 合成仍失败、错误源不明确。

后续步骤/问题:

  • 确认是否*_a*_e需要标记的非模块文件 (,)。

  • 调查 2017→2018.3 以后 PGEN IP 升级的已知问题。

  • 确定是否存在变通办法(手动排除文件,备用 IP 配置或修补程序)。

 

PowerPoint 在本说明中具有相同的内容、但它有插图和代码、因此可能有助于您更好地理解问题:  
11-4-25 - Avion Lowery - TI.pptx 问题 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avion、

    我包括我们的一位 E2E 专家!

    它们将很快提供给您。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avion、  

    感谢您分享材料。 我将需要几天时间来全面审查所有材料、并跟进更新。 我明天将离开办公室、星期五将返回星期一 (11/10)、届时将提供答复。  

    此致、  

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然!