Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR95EVM, DLPC410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DLPLCRC410EVM
Thread 中讨论的其他器件: DLPLCR95EVM、 DLPC410
我购买了 DLPCCRC410EVM 和 DLPLCR95EVM 并将其通电。
我使用 5V 6.2A 电源、电路板电压看起来正常。
我按照下面支持页面上的说明操作、但无法下载第 4 节中提到的 FPGA 和控制器的 SPI 闪存 MCS 和位文件。
>此过程中使用的 DLPC410 SPI 闪存 MCS 和位文件可在此处找到:DLPR410
链接不再可用。
请提供 FPGA 和控制器的 SPI 闪存 MCS 和位文件。