This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC410EVM:DLPCCRC410EVM:请提供 FPGA 和控制器的 SPI 闪存 MCS 和位文件

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPLCR95EVM, DLPC410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1587115/dlplcrc410evm-dlpccrc410evm-please-provide-the-spi-flash-mcs-and-bit-files-for-the-fpga-and-controller

器件型号: DLPLCRC410EVM
Thread 中讨论的其他器件: DLPLCR95EVMDLPC410

我购买了 DLPCCRC410EVM 和 DLPLCR95EVM 并将其通电。
我使用 5V 6.2A 电源、电路板电压看起来正常。

我按照下面支持页面上的说明操作、但无法下载第 4 节中提到的 FPGA 和控制器的 SPI 闪存 MCS 和位文件。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1254555/faq-dlplcrc410evm-debugging-faqs?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DLPLCR95EVM

>此过程中使用的 DLPC410 SPI 闪存 MCS 和位文件可在此处找到:DLPR410

链接不再可用。  
请提供 FPGA 和控制器的 SPI 闪存 MCS 和位文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kagawa、

    我刚刚通过 E2E 向您发送了朋友的申请。 请接受我朋友的请求、我会向您发送相应的固件文件。

    此致、  

    Tristan Bottone