Other Parts Discussed in Thread: DLP991U, DLPC964, DLPC410
器件型号: DLPC964
主题中讨论的其他器件: DLP991U、 DLPC410

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我叫 Richard Park。
是 H/W 的工程师
我们将使用 DLP991u 开发一个新电路板。
我在查找数据表时发现了 DLPC964EVM、我知道 DLPC964 是 FPGA、因此我想知道是否应该从 TI 购买 DLPC964 或直接从 TI 购买闪存存储器。
之前我们设计的 DLPc410 仅通过从 TI 购买闪存存储器来使用。
总结我的问题
1) 是否仅为 DLPC964 购买闪存
2) 根据数据表、DLPC964 的封装为 1156、但 Xilinx Virtex 415T 没有此类封装、但只有 1158 的封装 (XC7VX415T-2FFG1158C)
3) 我是否应该从 Xilinx 为 DLPC964 购买 XC7VX415T-2FFG1158C
我将等待您的信息。
此致
Richard Park
您好、 Tristan Bottone
我叫 Richard Park
是 H/W 的工程师
我们将使用 DLP991u 开发一个新电路板。
我在查找数据表时发现了 DLPC964EVM、我知道 DLPC964 是 FPGA、因此我想知道是否应该从 TI 购买 DLPC964 或直接从 TI 购买闪存存储器。
之前我们设计的 DLPc410 仅通过从 TI 购买闪存存储器来使用。
总结我的问题
1) 是否仅为 DLPC964 购买闪存
2) 根据数据表, DLPC964 的包 1156,但 Xilinx (Virtex 415T ) 没有这样的包,但他们的包 1158(XC7VX415T-2FFG1158C)
3) 我是否应该从 Xilinx 为 DLPC964 购买 XC7VX415T-2FFG1158C
我将等待您的信息。
此致
Richard Park
您好、 Tristan Bottone


Richard、
DLPC964 FPGA 采用 FCBGA 封装、具有 1156 引脚、尺寸为 35mm x 35mm。 请看一下 AMD Xilinx 提供的这个 Virtex-7 FPGA: XC7VX415T-2FFG1157C。 它指定了正确的封装和引脚数。
此致、
Tristan Bottone
您好、 Tristan Bottone
感谢您的答复。
我检查了 DLPC946ZUM 的 Xilinx 器件封装。
根据 DLPC964 的电路测量。
我决定 DLPC946ZUM 的封装为 XC7VX415T-2FFG1158C。
(我比较了 Xilinx 封装文件和 DLPC946ZUM 引脚的电路。)
我是对的吗? 请检查我的附加文件。
我将等待你的答复。
此致
Richard


嗨、Richard、
我道歉—这应该是 XC7VX415T-2FFG1158C .. DLPC964ZUM FPGA 可以与 Xilinx XC7VX415T-2FFG1158C 组件互换。
此外、我还查看了 DLPLCR964EVM 原理图中的 DLPC964ZUM 封装信息、并确认 XC7VX415T-2FFG1158C 的引脚排列与 DLPC964ZUM 上使用的 1156 引脚 FCBGA (ZUM) 封装一致。 通过将 XC7VX415T-2FFG1158C 引脚排列与 DLPC964ZUM 原理图进行比较、也证实了这一点。 推荐为 DLPC964ZUM 更换 FPGA。
此致、
Tristan Bottone