This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC900EVM:不工作

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP6500FYE, DLPLCR65EVM, DLPLCRC900EVM, DLPC900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1588337/dlplcrc900evm-not-working

器件型号: DLPLCRC900EVM
主题中讨论的其他器件: DLPLCR65EVMDLPC900、DLP6500FYE

您好专家、

我当前使用的是以下设置:DLPLCR65EVM 包含 DLP6500FYE DMD DLPLCRC900EVM 包含单 DLPC900 控制器问题:上电时、系统似乎无法运行:D8 (12V) 和 D9 (PWRGOOD) LED 按预期呈绿色亮起。 D6 (HEARTBEAT LED) 根本不切换。 电路板未通过 USB 在 PC 上枚举(不显示 HID 器件)。 因此、DLPC900 GUI 无法连接到电路板。 我尝试过的产品(根据 DLPU101D 用户指南):

1.验证的电源:调节 12V/5A、连接 J17 的极性正确。

2.经确认的 D8 和 D9 表示电源在限制范围内。

3.已检查跳线:移除 J9(复位)和 J11 (BOOTHold) 以实现正常引导。

4.已尝试通过 SW1 进行硬件复位。

5、测试了多个 USB 电缆和端口;未观察到枚举。

6.已尝试 BOOTHold 恢复(安装 J11、在连接 USB 的情况下通电)、但由于 PC 从未检测到 HID 器件、GUI 无法继续。

7.验证是否没有任何外部元件由 J23 供电、以排除电源骤降/复位。 当前状态:D6 从不切换(即使未连接 DMD,它应该在正常情况下闪烁)。 PC 从不检测到电路板。  

我们购买了一个新的电路板、当 LED 正常工作时、DLPC900 控制器(我们没有更换它)无法对 DMD 执行内置的旋转图案序列来进行显示(即菜单中的步骤 4)。 DMD 已被 PC 识别、但软件不允许我将其切换到正常操作模式—它仍处于待机状态。 您能否提供有关此问题的故障排除指南?

根据此常见问题解答、所有电压电平似乎都在建议的条件下运行:

常见问题: https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1255017/faq-dlplcrc900evm-debugging-faqs

顺便提一下、我过去曾使用过多个 DMD、但从未遇到过这些类型的问题。 我们收到的设备是否有故障或无法运行?
此外、您还可以分享任何其他调试技巧吗? 几周来、我们一直在尝试让这个特定的 DMD 正常运行。
 
此致、
Anthony  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anthony、

    根据您的测试结果、引导加载程序似乎不存在。 您是否可能有 UM232H 板通过 JTAG 接口对引导加载程序进行编程?

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aishwarya、

    请查看以下 Anthony 的回复:

    我们安装了一个新电路板、D6 现在正在刷写、 我会将其解释为确认引导加载程序存在。 DMD 初始化序列(即 GUI 菜单步骤 4 中的循环遍历图形)不起作用。 尽管新电路板上的 LED 处于活动状态且 PC 能够识别 DMD、但我们没有更换的 DLPC900 控制器无法执行内置的旋转图案序列。 软件一直处于待机模式、无法切换到正常操作。

    此致、
    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Renan、

    您能否检查一下 DMD 的“Status"部分“部分中是否出现“Controller/GUI 不兼容“错误? 如果是、请遵循第 3.9.2 节针对 DLPC900 单 EVM 的不同受支持 DMD 重新编程固件用户指南。

    如果没有、请共享状态部分的屏幕截图。

    谢谢您、

    此致、
    Aishwarya