This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP5500:这项研究使用哪种 DLP?

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP5500, DLP6500FLQ, DLPC900, DLPLCR55EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1588067/dlp5500-what-kind-of-dlp-used-for-this-research

器件型号: DLP5500
主题中讨论的其他器件: DLP6500FLQDLPC900

尊敬的 TI 团队:

我想购买您提供的 DLP 套件、用图案刺激鼠标视网膜。

我目前有一个 532nm 的激光器(光纤类型),并希望使用额外的光学器件将扩展的激光器投射到 DLP 上 ( DMD ),以刺激鼠标的视网膜与所需的模式。

如果我购买了 DLP6500FLQ 或 DLP5500、我是否可以使用 TI 提供的免费软件或 SDK 来创建模式、而无需任何额外设备?

我想知道上述产品是否是一组。 (我只需要一个 DLP 系统。)

下面显示了简要的原理图。
我最大的问题是、我是否只购买上述两种产品中的一种、就能控制系统。
(我之前查看过的产品线具有 DMD 和 DLP 的单独控制器,这很令人困惑。)
我需要一套完整的套件、其中包括 DLP 系统(带有 DMD 芯片组)和控制器、而无需光源。

此致、

 

image.png

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好 Osung、

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛! 我们团队的专家将审核该主题、并尽快回复您。  

    请注意、他们  将在下班前离开、并将于 11 月 20 日返回星期四。 他应在回到办公室后立即作出答复。 感谢您的耐心!

    此致、

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Osung、

    感谢您通过 E2E 与我们联系!

    芯片组是控制器、DMD 和电源管理 IC (PMIC) 的分组。 控制器 (DLPC900) 支持您提到的这两个 DMD。 我们提供的评估模块 (EVM) 将提供纯电子解决方案(无光学元件或光源引擎)、但将演示和利用 DLPC900 和支持的 DMD 的大部分功能。 您将需要购买单个 ASIC EVM - DLPLCRC900EVM — 与您希望与 DLPLCR65EVM 或 DLPLCR55EVM 配合使用的任一 DMD EVM 分开 。 DMD EVM 上提供了 PMIC。

    您可以在 DLPC900 产品页面下安装初始固件、以便使用最新的 DLPC900 软件开发 PROM 和 REF-SW 与电路板配合使用

    希望这可以解决任何问题! 如果您还有其他问题、请告知!

    此致、

    Aaron