This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP650LNIR:刷新率

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP650LNIR, DLPC410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1588542/dlp650lnir-refresh-rate

器件型号: DLP650LNIR
主题: DLPC410 中讨论的其他器件

尊敬的 TI:

我对 DLP 刷新率有疑问、尤其是 DLP650LNIR。 我们使用 DLP650LNIR 与 ViALUX 的控制器板耦合。

从数据表中、二进制图形的规格被设定为 10.7kHz。 从现在开始,让我们坚持二进制模式,因为这就是我们主要使用它的方式。

10.7kHz 可以实现吗?如果可以、如何实现?

微镜具有大约 22us 的无响应时间、之后可以再次寻址。 理论上、这意味着刷新率为 (1/22E-6)= 45kHz。 是否能够实现这种 45kHz?  

我们现在假设有两种情形:

  1. 我正在将我的所有图像上传到存储器中、然后循环浏览它们。 由于没有通信/数据传输开销、这是否可以实现 45kHz?
  2. 如果我正在实时流式传输数据、那么只有数据传输的 fps 与 45K fps 匹配时、才能实现 45kHz 吗?

如果理论刷新率无法实现、那么有什么限制呢? 根据我的理解、根据之前在此论坛上提出的问题、刷新整个数组所需的时间约为 ns。

正如我在这个论坛上的另一个主题中读到的那样,我们只能更改整个 DMD 的一部分(比如只有几行)。 这样会提高刷新率吗?

我期待着得到答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下午好 Djamshid、

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛! 我们团队的专家将审核该主题、并尽快回复您。  

    请注意、他们将在下班前离开、并将于 11 月 20 日返回星期四。 他应在回到办公室后立即作出答复。 感谢您的耐心!

    此致、

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Djamshid、  

    感谢您提问并使用 E2E 论坛! 数据表与 DLP650LNIR 上实际可实现的图形速率之间有一些重要区别。 微镜本身的机械稳定时间约为 22µs、在数学上对应于~45kHz、但该数字是单个微镜的理论最大开关频率、而不是系统可实现的全帧二进制图形速率。 实际图形速率受控制器的数据路径带宽、每帧的大小、将新图像数据加载到 DMD 存储器所需的时间以及内部时序开销的限制。 这就是数据表使用标准 DLPC410 架构指定~10.7kHz 作为最大二进制图形速率的原因。 将图像预加载到存储器、然后循环遍历它们不会实现 45kHz 工作频率、无论数据来自何处、控制器仍必须以相同的速率通过其计时流水线为图形输出计时。

    同样、实时视频流不能超过控制器带宽、因此无法实现 45kfps 输入。 部分阵列更新(仅写入一个子集行)可以减少数据传输时间、但不会绕过控制器时序限制、并且不会使系统任何地方接近 45kHz 全帧操作。 简而言之、~10.7kHz 二进制图形速率是该系统真正的最大值、较高的 45kHz 数字仅指固有的微镜开关功能、而不是 DMD 的可用图形刷新率。

    此致、  

    Tristan Bottone