Other Parts Discussed in Thread: DLP650LNIR, DLPC410
器件型号: DLP650LNIR
主题: DLPC410 中讨论的其他器件
尊敬的 TI:
我对 DLP 刷新率有疑问、尤其是 DLP650LNIR。 我们使用 DLP650LNIR 与 ViALUX 的控制器板耦合。
从数据表中、二进制图形的规格被设定为 10.7kHz。 从现在开始,让我们坚持二进制模式,因为这就是我们主要使用它的方式。
10.7kHz 可以实现吗?如果可以、如何实现?
微镜具有大约 22us 的无响应时间、之后可以再次寻址。 理论上、这意味着刷新率为 (1/22E-6)= 45kHz。 是否能够实现这种 45kHz?
我们现在假设有两种情形:
- 我正在将我的所有图像上传到存储器中、然后循环浏览它们。 由于没有通信/数据传输开销、这是否可以实现 45kHz?
- 如果我正在实时流式传输数据、那么只有数据传输的 fps 与 45K fps 匹配时、才能实现 45kHz 吗?
如果理论刷新率无法实现、那么有什么限制呢? 根据我的理解、根据之前在此论坛上提出的问题、刷新整个数组所需的时间约为 ns。
正如我在这个论坛上的另一个主题中读到的那样,我们只能更改整个 DMD 的一部分(比如只有几行)。 这样会提高刷新率吗?
我期待着得到答案。