This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLPLCRC900EVM:D8 接通、但 D9 和 D6 未接通

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPLCRC900EVM, DLPLCR65EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1591439/dlplcrc900evm-d8-is-on-but-d9-and-d6-are-not

器件型号: DLPLCRC900EVM
Thread 中讨论的其他器件: DLPLCR65EVM

尊敬的 E2ETeam:

过去几周、我一直使用 DLPLCRC900EVM 与 DLPLCR65EVM 组装在一起。 我设法投射图案、但突然电路板停止工作 (LightCrafter GUI 中的单选按钮“断开“)。 当发生这种情况时、我还注意到 D8 开启、但 D9 和 D6 关闭。  

我尝试过的方法:  

  • 我使用万用表检查了电源 (12V、5A)、它的输出电压为 12V。  
  • 我使用万用表检查了测试点 TP33、TP34 和 TP35、并且 TP33 和 TP34 显示了预期值(如本主题所述) 、但 TP35 显示的电压值为 0.957V、而不是预期的 3.3V。

我的疑问:  

  1. 这是否意味着电路板(以某种方式)烧坏? (可能是由于能量峰值)
  2. 如果是、DLPLCR65EVM 及其微镜是否仍然正常? 是否有办法检查 DLPLCR65EVM 是否仍然工作、并且我只需替换 DLPLCRC900EVM?

 

提前感谢您!

此致、  

Mariana.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mariana,

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛! 我们团队的专家将审核该主题、并尽快回复您。

    此致、  

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mariana,

    您能告知在这个 EVM 停止工作之前做了什么吗? 是否进行了固件更新?

    您正在运行哪个操作系统版本?

    感谢您提供 TP33/34/35 输入、您可以检查 S_TP7 吗? 这是通过 12V 插头实现的。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Aaron、  

    感谢您的快速答复!

    在它停止工作之前,我总是做同样的事情:上传模式(动态模式)和项目(成一个目标)。 我在这篇文章中附加了两个打印屏幕来展示我正在做什么。 关于固件,我真的不明白它是如何工作的;一旦我做了一个教程,我改变了几件事,但我不知道什么,这是一个漫长的时间以前。 即使在我触摸固件时、它也一直在工作、包括最后一个星期四。 由于未知原因、它停止运行 Last 星期六。  

    此外、我注意到、当我插入 12V 电源时、电路板会非常快速(在~5/10 分钟内)地变热。 我认为以前不会发生这种情况。  

    我刚刚使用万用表检查 S_TP7、然后输出 ME 0.011V。

    此致、  

    Mariana.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    操作系统版本:

    Windows 10 教育版
    版本 22H2
    于 2024 年 1 月 10 日安装
    OS Build 19045.6456

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mariana,

    Windows 10 应该没有问题。

    当在 S_TP7 处看到~0V 时、表明 POWERGOOD 未出现。 最后、您还可以检查 S_TP8 吗? 这也是桶形连接器的侧面。

    我认为电压监控系统在这里存在问题、正如您所说的。 DLPLCRC900EVM 不会变得过热、但由于 FPGA 的必要性、双 ASIC 版本确实如此、但该电路板似乎存在问题。

    请建议您的电源型号以确保正确供电。

    另请注意、TI 将在感恩节庆祝活动、E2E 支持将延迟到 12 月 1 日。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Aaron、

    我已检查且 S_TP8 = 0.01V。  

    在所附的照片中是我尝试过的 2 个电源。  

    左边的那个是我一直在使用的那个。 这是我插入 J18 的 AC/DC 适配器 12V 3A。  当电路板首次停止工作时、我 使用万用表检查了适配器的输出电压、该电压确实为 12V。  

    第二个是我也试过的那一个、它是全新的 12V 5A、我将其插入 J17。

    对于这两个供应商、我都具有:  

    • TP33 = 1.156V(按预期)
    • TP34 = 1.82V(按预期)
    • TP35 = 0.954V(应为 3.3V)
    • S_TP7 = 0.011V
    • S_TP8 = 0.01V

    如果我明天不听你的话,祝你感恩节快乐!!

    此致、  

    Mariana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Aaron、  

    祝你感恩节愉快!  

    除了我以前的帖子,我想问:

    1)  如果现在您要确认电路板已“烧毁“并必须更换、我会购买新的  DLPLCRC900EVM、 通过橙色柔性电缆连接到 DLPLCR65EVM、并继续按照 用户指南第 2.1 节上的说明进行操作? 或者、在继续执行第 2.1 节中的步骤之前、我是否需要首先对固件执行某些操作?

    2) 是否有方法  可以验证 DLPLCR65EVM 是否仍然正常并且无需更换?

    此致、  

    Mariana.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mariana,

    正如您所说的、电路板突然停止工作、而不是在重新对电路板进行编程后停止工作。 似乎有些器件发生了短路并导致某些电源 IC 发生故障。

    如您所说、应该按照用户指南第 2.1 节的说明进行启动。 如果使用电路板但 LED 未按照步骤 3 中所述闪烁、则应在 LightCrafter GUI Status 菜单中看到故障模式(请参阅 GUI 的左侧)。

    DLPLCR65EVM 应位于电源的下游。 如果此操作失败、则 DMD 应已在关闭时停止。 如果您有失败、请分享状态菜单!

    此致、

    Aaron