This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP4710EVM-LC:DLP4710EVM-LC 输入电压范围

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP4710EVM-LC, TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1592353/dlp4710evm-lc-dlp4710evm-lc-input-voltage-range

器件型号: DLP4710EVM-LC
主题中讨论的其他器件: TPS54335A

您好、  

我想知道 DLP4710EVM-LC 可接受的输入电压范围。 该规范规定它应该是 19V 4.74A 直流电源、但我检查了原理图后、第一个降压转换器 (TPS54335A) 可以接受高达 28V 的电压。  

将 19V 指定为输入电压是否有任何具体原因? 我通常使用 24V 电源构建系统、但可以将其电压降至 20.5V。 如果 4710EVM-LC 与 20.5-21V 电压兼容、则可以移除系统内部的 24V 至 19V 直流转换器。  

提前感谢您。  

此致、  

Yun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yun、

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛! 我们团队的专家将审核该主题、并尽快回复您。

    此致、  

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yun、

    感谢您与我们联系! DLP4710EVM-LC 根据我们的应用设置了电压。 您可以随意调整系统上的外设元件、从而紧密调整 EVM 的当前设置方式。

    我建议您联系负责 TPS54335A 的团队、让他们帮助您根据元件的现状配置元件、并尽可能匹配我们现在提供的解决方案。

    我很抱歉无法提供更多帮助!

    此致、

    Aaron