This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP2010LC:自定义 DLPC3470 板上初始投影后 DLP2010LC 故障

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPC3470, DLPA2005, DLP2010LC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/1592323/dlp2010lc-dlp2010lc-failure-after-initial-projection-on-custom-dlpc3470-board

器件型号: DLP2010LC
Thread 中讨论的其他器件: DLPC3470DLPA2005

您好、
我已经使用 DLPC3470 控制器、DLP2010LC DMD 和 DLPA2005 PMIC 设计了一款定制电路板。

在初始测试后、当我使 PROJ_ON 信号有效后、系统正确运行并投影了图像几秒钟。 但是、在我能够清楚地识别投影内容之前、系统随后会关闭。
我正在使用 DMD 引脚映射选项 4。
当我对电路板重新供电并使 PROJ_ON 信号生效时、会观察到以下行为:

INTZ 和 RESETZ 信号变为高电平。
存在 LED 电压。
WDATA、CLCK 和 RDATA 信号在 DMD_LS 接口上有效。
但是、HOST_IRQ 会保持高电平。
DLPC3470 以特定的时间间隔通过 LS_DATA 线持续发送数据、但 HOST_IRQ 不会切换。
随后、我将诊断固件(DLP 引导诊断工具)加载到电路板上、生成以下输出:

DLPC34XX 引导诊断工具
检测到单控制器
初始化 PAD:PASS
组合检查
  检查 DMD 连接:通过
  检查有效组合:通过
  检查垫已过时:通过
  检查保险丝 ID:通过
    PMIC:DLPA2005 rev4
    DMD:DLP2010LC 0.2 WVGA
    控制器:DLPC3470
DMD 培训
  训练 DMD 引脚:通过

为了找出问题所在、我将疑似故障的 DLP2010LC 安装到已知良好的电路板上。 该芯片也无法在功能板上运行(已知良好的板使用不同的 DLP2010LC 单元正常运行)。  
因此、我已确认此特定 DLP2010LC 器件存在缺陷。对于此故障、我有以下问题:

DLP2010LC 故障的潜在根本原因可能是什么?
考虑到设备最初成功投影了图像、什么机制可能会导致随后立即发生致命故障?
“ DMD 培训“后面的具体初始化阶段是什么?在该特定步骤中、通常是什么导致序列停止或失败?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 John 、  

    感谢您联系我们并使用 E2E 论坛! 我们团队的专家将审核该主题、并尽快回复您。

    此致、  

    Tristan Bottone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我看到您已运行引导诊断工具、您是否也能够运行硬件诊断工具? 您能否告知您正在运行什么照明装置?如何操作?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    当您说:

    存在 LED 电压。

     您在这里指的是什么 LED? 实际连接到 DLPA2005 的 LED、或者是否有仅用作电源指示灯的指示灯 LED?

    对于器件功能模式、VLED_EN 对于“活动 1“或“活动 2“模式非常重要。

    另外、使用了什么已知良好的系统来确认 DMD 不再响应?

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    我无法启动 DMD、HOST_IRQ 引脚保持低电平。 我相信 在这种状态下无法运行硬件诊断工具。 此外、我设计了一个定制电路板、并告诉我如何与 硬件诊断工具连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    我指的是 连接到 DLPA2005 的 LED。

    ->另外、使用了什么已知良好的系统来确认 DMD 不再响应?

    我之前设计了一个定制 PCB(另一个版本)、并且运行了许多 DMD 芯片而不会出现故障。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 DMD 芯片上拍了一些照片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    根据您分享的图像、DMD 似乎很可能在一次 LS 总线上出现电应力和/或连接不良。 这等于热插拔 DMD。

    我们将这些线称为块边界故障、这是一个典型问题。 遗憾的是、确实需要更换 DMD。

    此致、

    Aaron Black